Accionamiento para resultados brillantes

y movimientos precisos

Los motorreductores y variadores de frecuencia de precisión elevan y hacen rotar la góndola desde la cual el personal de mantenimiento y limpieza alcanza cualquier ángulo de la fachada del rascacielos "New York by Gehry".

GIND_Skyscraper

Gondolas in Design

Cliente

Perfil del cliente

GIND_Customer2

Góndolas in Design, S.L. desarrolla y fabrica sistemas a medida para facilitar el mantenimiento y limpieza de fachadas de edificios. Los equipos, que cumplen los más elevados estándares de calidad y seguridad, se utilizan en muchos países de Norteamérica, Europa, África, Oriente Próximo y Asia. Con sus innovadoras góndolas, esta empresa de Madrid consigue superar los retos que presentan los edificios con características arquitectónicas especiales. El proyecto de accionamiento de NORD incluye la elevación, rotación y posicionamiento exacto de las góndolas para poder limpiar la fachada del rascacielos Gehry en Nueva York. Además, ofrece un 24% más de capacidad de carga radial de los motorreductores que los productos convencionales de la competencia y un 25% más de tolerancia a la sobrecarga de los variadores de frecuencia que los variadores de la mayoría de fabricantes.

El proyecto de accionamiento
de NORD incluye la elevación, rotación y posicionamiento exacto de las góndolas para poder limpiar la fachada del rascacielos Gehry en Nueva York.
Además, ofrece

  • un 24% más de capacidad de carga radial de los motorreductores que los productos convencionales de la competencia y
  • un 25 % más de tolerancia a la sobrecarga de los variadores de frecuencia que los variadores de la mayoría de fabricantes.

Proyecto

Requisitos del proyecto

GinD_project_challenge

En 2011, cerca del puente de Brooklyn, en Manhattan, se inauguró un rascacielos de 265 metros de altura. El inmueble, bautizado como "New York by Gehry" en honor al famoso arquitecto que lo diseñó, es uno de los edificios de viviendas más alto del mundo. Su aspecto resulta espectacular cuando la luz, en constante cambio, se refleja sobre su sinuosa y asimétrica fachada de acero inoxidable. Pero a la vez, este recubrimiento exterior presentó grandes retos al desarrollo de una góndola apropiada para realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza en todos los retranqueos de la fachada.

Góndola especial para una fachada fuera de lo normal. – La empresa española Góndolas in Design, S.L. desarrolló junto con NORD DRIVESYSTEMS una solución a medida. Dado que se trataba de un diseño único e individual, se esperaba que el sistema de la góndola funcionara durante muchos años sin prácticamente avería alguna. Además, teniendo en cuenta la enorme superficie total del edificio, la góndola de limpieza funcionaría de forma casi ininterrumpida, a excepción de cuando las inclemencias del tiempo no lo permitiesen.

Suaves, exactos y fiables. – Como solución de accionamiento se utilizaron unos potentes motorreductores y variadores de frecuencia: la góndola debe elevarse y rotar, hay que compensar constantemente el peso de un brazo telescópico y al hacerlo es necesario controlar todos los movimientos con precisión. En cuanto a los accionamientos, la calidad y el servicio, así como disponer de asistencia técnica en todo el mundo, eran cuestiones cruciales para poder garantizar la necesaria fiabilidad de la solución al completo.

Solución

Solución aplicada

GIND_Gondola_safe_at_any_story

La góndola para el rascacielos está compuesta por un brazo telescópico, un sistema especial de guías en fachada y una barquilla multitelescópica que permite acceder a los retranqueos del edificio. Los accionamientos de NORD se encargan de elevar y rotar el zócalo, compensar su peso y propulsar la unidad telescópica.

Arriba y abajo con suavidad. – Para la elevación, NORD suministró un reductor de engranaje cónico con motor de freno que hace girar el tambor del cable de la góndola. Un variador de frecuencia modelo SK 500E amortigua el arranque y la parada de la góndola y además garantiza que la misma quede bien colocada con respecto a la fachada una vez se acciona el brazo telescópico.

Siempre compensada. – El mecanismo de contrapeso tiene una importancia crucial para el sistema, ya que sin él el diseño de la estructura tendría que haber sido mucho más fuerte, pesado y caro. Al desplegar y replegar el brazo telescópico, el contrapeso se desplaza hacia delante y hacia atrás mediante un motorreductor de engranaje cónico. El movimiento del contrapeso con rampas de aceleración y deceleración también está regulado por un variador de frecuencia NORD modelo SK 500E.

Acceso a todos los rincones. – Por último, dos reductores coaxiales engranan una corona que permite girar toda la máquina, de forma que la góndola pueda utilizarse en todas las fachadas del edificio. En este caso, otro SK 500E amortigua el arranque y la parada de la góndola y permite el funcionamiento a diferentes velocidades.

Descarga Estudio de caso

Case_study_download_teaser

Aquí puede descargar el archivo PDF sobre el Estudio de caso GIND: Descarga | PDF (578 KB)