Milioni di splendidi sorrisi

Per produrre dentifricio in quantitativi record occorrono motoriduttori di dimensioni enormi

EKATO, produttore di agitatori industriali personalizzati, ha più che raddoppiato le dimensioni del modello più grande della linea UNIMIX per implementare il sistema di produzione di dentifricio discontinua più grande del mondo. Due miscelatori, ciascuno del volume effettivo di 10.000 litri, producono dai 6.000 agli 11.000 kg di dentifricio l'ora, a seconda della concentrazione del prodotto. In questo modo l'output di produzione è stato più che triplicato. Lo specialista di azionamenti NORD DRIVESYSTEMS ha supportato lo sviluppo di questo nuovo sistema dalle dimensioni record.

Il sistema per produzione di dentifricio in lotti più grande del mondo presenta giganteschi agitatori azionati da motoriduttori industriali con coppie di uscite ben al di sopra dei 200.000 Nm, e riduttori con carcasse monoblocco.

ekato_project_challenge

Progetto

Sfida

L'industria dei prodotti per l'igiene e la cura personale tende sempre più a concentrare gli stabilimenti di produzione in un ristretto numero di località selezionate. Essendo meno numerosi, questi siti debbono necessariamente produrre un'ampia varietà di prodotti. Per questo i macchinari devono essere progettati per produrre grandi quantitativi e fornire la massima flessibilità. EKATO SYSTEMS GmbH si è messa al lavoro per sviluppare un nuovo sistema di produzione di dentifricio rispondente a entrambe le esigenze.

Capacità più elevata e maggiore varietà.– Il dentifricio può essere prodotto con un processo continuo o in lotti. La produzione continua è piuttosto scalabile, ma abbastanza inflessibile alle modifiche del prodotto, poiché talvolta i diversi ingredienti richiedono tecnologie di distribuzione e miscelazione specifiche; spesso, al cambiare della ricetta, si richiedono nuove regolazioni. I sistemi discontinui, dall'altro lato, sono molto più adattabili a una maggiore varietà di prodotti; tuttavia i grossi aumenti di capacità richiedono un know-how ingegneristico avanzato.

Azionatori per agitatori robusti e compatti.– Per creare il miscelatore di produzione in lotti più grande di sempre, EKATO ha dovuto considerare attentamente i tempi di dosaggio e dispersione, miscelazione e omogeneizzazione, e i valori di vuoto per questo mastodontico design. Il compito di NORD, in quanto fornitore dell'azionamento, consisteva nel configurare riduttori e motori adatti alle specifiche dell'agitatore e dell'omogeneizzatore, in un'ottica di elevata efficienza e durabilità. Poiché gli agitatori andavano installati al di sopra dei miscelatori di produzione, era essenziale anche che fossero il più compatti possibile, a dispetto delle altissime prestazioni richieste.

Soluzione

Soluzione applicativa

ekato_application_Solution

Il sistema UNIMIX è costituito da un contenitore dotato di agitatore, omogeneizzatore e vari meccanismi di distribuzione per l'introduzione degli ingredienti nel processo. Fino a poco tempo fa questo tipo di contenitori per la produzione di dentifricio in lotti erano progettati per un massimo di 4.000 - 5.000 litri. I due miscelatori EKATO di nuova progettazione contengono circa il doppio del volume dei miscelatori più grandi disponibili in precedenza, e il sistema di produzione complessivo raggiunge un output di produzione come minimo triplo rispetto al precedente.

Carichi enormi e coppie elevate. – L'uniformità della qualità del prodotto è fondamentale in questa applicazione. Per questo il design della soluzione di azionamento deve assicurare velocità di risposta, continuità incrollabile e capacità di sostenere le forze esercitate sull'albero dell'agitatore in ragione dell'elevata viscosità della miscela. NORD DRIVESYSTEMS ha configurato e fornito due motori che forniscono più di 150 kW con riduttori industriali capaci di fornire coppie nominali di uscita di 242.000 Nm.

Giganti salvaspazio. – NORD è l'unico fabbricante al mondo a produrre riduttori industriali di questa potenza con un design monoblocco. Nonostante le loro gigantesche dimensioni, i riduttori ad assi ortogonali tipo SK 15407 a 3 stadi utilizzati nel processo presentano un'impronta relativamente compatta. La carcassa monoblocco assicura

  • un design altamente affidabile e a tenuta stagna,
  • cuscinetti adatti a coppie più elevate,
  • alta resistenza ai carichi assiali e radiali,
  • ridotte esigenze di manutenzione e longevità di servizio.

Cliente

Focus sul cliente

ekato_customer

Con sede a Schopfheim, ai margini della Foresta Nera, EKATO SYSTEMS GmbH è uno degli operatori leader nello sviluppo e la fabbricazione di sistemi di miscelazione di processo principalmente rivolti agli impianti di larga scala nei settori cosmetico, farmaceutico, chimico e alimentare. Oltre ad agitatori sempre più potenti, la sua gamma comprende omogeneizzatori ad alta pressione, miscelatori di solidi ed essiccatori, nonché tenute meccaniche e sistemi di alimentazione.

Focus sul progetto
Nell'impianto di produzione di dentifricio più grande del mondo, gli agitatori degli enormi sistemi EKATO UNIMIX sono azionati da potenti motoriduttori industriali NORD, che utilizzano robuste carcasse in fusione monoblocco. Con una capacità all'incirca triplicata rispetto al record precedente, questo impianto presenta

  • due miscelatori con un volume effettivo di 10.000 litri ciascuno e
  • un output di 6.000 - 11.000 kg di prodotto l'ora.

Download

Case_study_download_teaser

Scarica il PDF del caso di studio EKATO qui Scarica | PDF (550 KB)