新闻发布

了解有关NORD公司及产品的最新情况、图片、以及过去和正在举办的展会信息。

NORDBLOC.1两级斜齿轮伞齿减速机在配送中心的应用

在墨尔本的配送中心,分拣设施每小时可处理多达25,000个包裹。到目前为止,此包裹分拣系统是大洋洲内速度较快的分拣系统,它完全配备了诺德的驱动技术。 更多 …

nsd tupH表面处理–不锈钢产品的替代解决方案

诺德nsd tupH表面处理工艺具有卓越的防腐蚀性能,适用于铸铝的齿轮箱、光滑表面的电机、以及采用直冲清洗设计的铸铝外壳变频器和电机启动器。这种表面处理工艺让驱动装置易于清洁,并且具有较强的耐酸和耐碱性能。 更多 …

优化的传感器安装:坚固、安全、紧凑

作为其异步电机设计改进的一部分,诺德还优化了增量编码器的安装。新理念可以为传感器提供保护以免受冲击和振动负荷,并且现在还可以进行改装。 更多 …

全新表面保护

诺德提供多种油漆漆面,可为您的应用和环境条件提供较佳的表面保护。 更多 …

新型变频器:设计紧凑、通用且功能强大

Sk500P

新型NORDAC PRO SK 500P变频器具有较佳的功能性、连接性和模块化特点。借助于紧凑的设计和丰富的接口,该产品能轻松集成到自动化架构中。 更多 …

LogiDrive:降低能耗,化繁为简

诺德基于LogiDrive系统解决方案的个性化定制驱动理念代表了降低能效与减少品类的折衷方案。它们适合机场应用、包裹分拣中心等需要海量驱动装置的大型项目的内部物流应用,并展现出独特优势。 更多 …

诺德减速电机应用于采砾场和采石场 - 成本更低,效率更高

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

目前挪威西南部Tau城市的NorStone AG砾石厂开始采用诺德的坚固耐用减速电机,并收到了良好的使用效果:投资成本更低,运行可靠性更高,工艺可靠性更好,并且由于效率提高,能源消耗也大幅下降。 更多 …

诺德推出新型变频器

诺德推出了一种新型控制柜变频器 NORDAC PRO SK 500P ,它具有良好的功能性、连接性和模块化功能。该变频器提供了各种通信和现场总线接口、创新的功能以及多种扩展可能性。 更多 …

诺德通过推出新产品和战略投资进一步扩张业务

在2019财年,诺德传动集团取得了稳健的业务增长,销售额增长至7.5亿欧元。在全球约4,000名员工的共同努力下,诺德成功地推出了一系列驱动技术创新产品。在新基地和物流方面的投资也正在稳步进行。 更多 …

德国奥里希的诺德生产工厂扩建

在过去一年间,德国奥里希的生产和储存区域得到扩展,并且新的装配线也已经投入使用。 更多 …

下一代高效节能电机

诺德传动集团新型IE5+同步电动机具有更高的能效,进一步补充了LogiDrive系统标准化减速机的型号,特别适用于减少此系列型号。这种IE5 +同步电机适用于内部物流应用。 更多 …

LogiMAT 2020:能效高达IE5 +

LogiMAT 2020展会取消。诺德为内部物流提供了智能的驱动系统和创新解决方案。 更多 …

诺德预测性维护概念

通过使用诺德传动的驱动解决方案,用户可以定期或永久地记录驱动系统和状态数据,从而优化工厂和机械的操作安全性和效率。基于这些信息,预测性维护的概念应运而生。 更多 …

用于数字化生产的智能变频器

诺德能为工业4.0环境的联网和连接提供了开创性的驱动解决方案。凭借开创性的硬件和软件,诺德传动技术可实现“智能工厂”的网络连接或自主生产并保持其运行。 更多 …

能效与更少的型号版本

基于诺德LogiDrive系统解决方案的个性化定制驱动概念代表了能效与减少型号版本之间的平衡。在安装了许多驱动单元的机场或包裹中心大型内部物流项目中,LogiDrive展现了其强大的能力。 更多 …

诺德全新的传动解决方案亮相SPS展会

诺德一款新型电机在在纽伦堡SPS展会上成为焦点。参观者现场了解了具有更高能效的新型IE5+同步电机以及优化的IE3异步电机。 更多 …

诺德传动创造能源历史

在瑞士库尔(Chur)污水处理厂的调试现场,诺德传动技术成功地移动了第一个折叠式太阳能屋顶。得益于其集成的PLC,诺德的变频器可用于实施许多智能控制概念,瑞士初创企业“dhp技术”在其项目中展示了这一应用。 更多 …

诺德巴格特海德厂区扩建

2019年11月20日,诺德为全新的11号自动化零件仓库举行了开工典礼,这将进一步加强诺德面向未来的能力。现在,新建筑的钢柱已经立起,为该工厂的未来发展奠定了坚实基础。 更多 …

诺德亮相SPS智能制造解决方案展会

2019年11月26日至28日,诺德将再次亮相纽伦堡SPS展会并推出新产品。本次展会将重点推出远超IE4系列的新型节能型同步电机以及面向未来的变频器。 更多 …

高效节能:新型诺德IE5+电机

诺德全新的IE5+ 同步电机在效率、功率密度和经济性方面树立了新标杆。该系列产品将于2020年第二季度上市销售。 更多 …

在恶劣工况下连续运行

mopos_case_study_m25

用于麦芽托盘翻转机的新一代驱动系统。平行轴减速器和传动装置需要在恶劣工况下连续运行。诺德的产品凭借长使用寿命和卓越的防腐蚀性能吸引眼球。 更多 …

诺德亮相欧洲国际机场设施、技术及服务展览会 (Inter Airport Europe)

2019年10月8日至11日,诺德将携互联机场传动概念亮相于机场行业展览会——慕尼黑欧洲国际机场设施、技术及服务展览会 (Inter Airport Europe),将展示的产品和服务包括新型的节能同步电机、面向未来的控制柜变频器以及用于诺德传动系统的无线移动服务工具。 更多 …

诺德助力数字化转型

4.0 ready

联网并连接到工业4.0环境是业内关注的焦点话题。诺德凭借其驱动解决方案为“智能工厂”提供了先决条件,并在数字化过程中为客户提供通信和应用专业技术支持。 更多 …

NORDCON APP在实践中自证

借助NORDCON APP和NORDAC ACCESS BT BluetoothStick,诺德提供了一种实用的移动和无线式维护及调试诺德变频器的方法。我们针对选定客户进行了广泛的现场测试,获得了积极的反馈和宝贵的建议,为进一步优化应用程序奠定了基础。 更多 …

诺德驱动技术克服轨道交通隧道施工中的粘土挑战

对输送带及其驱动技术的特殊要求:建设“伦敦纵贯轨道 (London Crossrail) ”隧道需要特殊的输送带系统和减速机。 更多 …

诺德巴西分公司成立20周年

自20年前成立诺德巴西以来,巴西子公司踏上了成长之路。 更多 …

用于连续输送机的驱动解决方案

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

即使在恶劣的环境条件下也能平稳运行:诺德可为散装物料的运输提供功能强大的驱动系统,其具备高可靠性、安全性和耐用性。 更多 …

诺德美国分公司的40年历程

1979年,诺德在威斯康星州 (Wisconsin) 沃纳基 (Waunakee) 建立了美国分公司。之后又在加利福尼亚州 (California) 的科罗纳 (Corona) 和北卡罗来纳州 (North Carolina) 的夏洛特 (Charlotte) 相继建厂。如今,诺德在美国每天生产300台电机和650个齿轮装置。 更多 …

模块化ATEX防爆驱动设备-有效预防气体和粉尘爆炸

作为一个具有ATEX防爆认证的制造商,诺德传动系统拥有多年防爆驱动技术经验。众多工业行业几乎都在使用诺德防爆驱动设备。 更多 …

诺德捷克分公司成立25周年

25年前,诺德在捷克共和国成立了分公司。现在,该公司已成为东欧国家大的传动技术供应商之一。 更多 …

用于搅拌的加强型齿轮箱 - 来自诺德加强型轴承的驱动解决方案

诺德传动系统为加工行业提供可靠的加强轴承和加长轴承跨距的传动技术。可以确保较大的径向和轴向负载能力,延长齿轮箱的使用寿命。 更多 …

选择诺德驱动解决方案,降低运营成本。

诺德驱动系统通过其模块系统提出了强大和高效的低维护驱动概念,从而优化了总拥有成本(TCO)。 更多 …

诺德光滑表面电机助力食品饮料行业

Smooth Surface Motors

诺德为较高卫生需求的区域提供了带风扇、不带风扇两种类型的光滑表面电机。他们优化后可直冲的铸铝外壳使其更易于清洁。 更多 …

铝制减速机 - 更轻,更强

现如今减速机必须坚固耐用,结构紧凑,强大,而且经济实惠 - 最重要的是它们必须轻便。诺德提供各种轻质耐用的铝制驱动装置。 更多 …

分布式系统将成为数字化工厂的未来

生产的未来在于模块化、灵活化和无人化。这需要一套新的智能集散控制系统,处理不断增加的复杂运算。诺德拥有多种多样分布式变频器,能满足现场应用的需求,灵活地安装到工厂的各个工位。 更多 …

诺德传动助力登高

Stros_case_study_view

捷克STROS公司是一家客户遍及全球的施工升降机生产商。在“莫斯科市”建筑工地,STROS升降机正被用于建造八座高层建筑。 这些升降机均由诺德的高性能、定制化和可靠的诺德传动解决方案提供支持。 更多 …

拥有高热功率值的工业齿轮箱

新型诺德MAXXDRIVE®XT工业齿轮箱专为具有高热功率限制的应用而开发。尤其适用于驱动皮带输送机系统。 更多 …

诺德中国-苏州工厂15周年庆典

15年来,诺德(中国)传动设备有限公司-苏州工厂一直为中国市场供应电机、减速电机以及驱动电子产品,并在全国主要工业城市开设销售办事处。 更多 …

2019汉诺威工业博览会回顾 - 诺德携工业齿轮箱与蓝牙解决方案等多种创新产品参展

Retrospective Hanover Fair 2019

在四月初举办的2019汉诺威工业博览会上,诺德展出了用于工业驱动技术的创新解决方案。 更多 …

迈向新高度:诺德工业齿轮箱成功应用于大型建设项目

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

瑞士阿尔卑斯山海拔约1,700米处,作为“Linthal2015”项目的一部分,NHN公司在地下600米处建立了新的地下抽水蓄能泵站。 在45°倾斜和约180米高度差的恶劣条件下,输送系统每小时不间断运输500吨物料。这些传送带由 诺德工业齿轮箱 驱动。 更多 …

诺德减速电机助力采石场运输水平新高度

位于Montpellier的一家金属建筑公司SMIL的输送系统是通过诺德提供的驱动设备来完成的。坐落在法国南部Gardann的一个采石场也选择了诺德驱动系统,该系统保证了安全高效的运输。 更多 …

诺德新型工业齿轮箱

诺德驱动系统工业齿轮箱负载能力强且坚固耐磨,主要适用于重载应用,例如搅拌器、混合机、研磨机等。 更多 …

新型NORDBLOC.1斜齿轮减速电机

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

诺德集团扩展了在市场上大获成功NORDBLOC.1系列产品,推出了新一代单级斜齿轮减速电机,主要用于高速和高转矩的应用场合 更多 …

污水处理厂的驱动解决方案 - 保持环境的清洁性

在污水处理领域,驱动技术对泵和风机的可用性和效率起到了决定性的作用。诺德提供细分领域的优化解决方案,这些解决方案具有出色的运行可靠性、较长的使用寿命,以及高轴向和径向承载能力。 更多 …

智能驱动技术 - 团队合作:主/从通信

intelligent drive technology

得益于变频器内部的PLC和位置控制功能,诺德的多台驱动设备能够在主/从模式下实现同步功能。因此,诸如同步运动和飞锯操作等功能可以通过分布式方式予以实现。 更多 …

托盘输送机技术驱动设备:技术可靠,结构坚固

pallet_conveyor_technology

托盘输送机技术主要需要用到具有高过载能力的经济型驱动解决方案。诺德提供适配性较佳、可单独配置和高度灵活的驱动技术,以减少系统型号,同时较大限度地降低成本,尤其适用于运输带滚轮或链式输送机的托盘和笼式托盘。 更多 …

PROFIsafe模块SK TU4-PNS

安全性高 - 作为现代机器和设备设计的基本组成部分,安全扮演着越来越重要的角色,它成为了诺德驱动系统不可或缺的一部分。 更多 …

应用于内部物流场合的高效驱动技术

LogiDrive

目前诺德可以提供各种标准化的高效驱动解决方案,特别是在水平和倾斜输送机方面。 LogiDrive系统易于维护,并且可以轻松减少内部物流装置型号的数量。 更多 …

诺德变频器成功助力杜伊斯堡剧院

theatre Duisburg

杜伊斯堡剧院的现代自动化技术确保舞台布景、灯光和声音的完美配合。诺德变频器在驱动方案中扮演着重要组成部分。 更多 …

卫生型生产驱动解决方案 - nsd tupH表面处理

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

2018年5月22日至24日,诺德将在意大利帕尔马的意大利国际机械自动化展览会(SPS IPC Drives Italia)展示其铝制驱动设备的高性能耐腐蚀表面处理技术。 更多 …

诺德提供产品EPLAN数据

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

诺德为EPLAN数据库中的电子驱动组件提供产品宏以及技术和电气设备数据。 更多 …

防爆驱动设备能够显著提高轧机的安全性

Explosion-protected drive units

奥地利Arnreiter Mill公司通过各种工艺技术对原材料进行研磨和提炼处理。为此,该公司使用各种机器设备进行汽蒸、剥落、粉碎、研磨、挤压、烘烤、冷却、干燥和剥离。原材料磨削会产生许多灰尘,这就需要用到诺德的防爆驱动设备。 更多 …

诺德传动集团将亮相ACHEMA 2018 - 针对搅拌、混合及泵送领域推出符合ATEX认证的流程工程驱动解决方案,具有防腐蚀性能

诺德将于6月11日至15日在德国法兰克福举办的国际化学工程、环境保护和生物技术展览会(ACHEMA 2018)中展出各类产品。 更多 …

工业齿轮箱的彻底性检查 - 汉诺威工业博览会的诺德预测性维护

Hanover Fair 2018

在2018年汉诺威工业博览会上,诺德通过工业齿轮箱现场演示向观众介绍了预测性维护的理念。为此,诺德设置了两个面对面的工业齿轮箱试验台,通过该试验台模拟各种操作状态。 更多 …

新型NORDBLOC.1斜齿轮减速电机

pallet_conveyor_technology

诺德集团扩展了在市场上大获成功NORDBLOC.1系列产品,推出了新一代单级斜齿轮减速电机,主要用于高速和高转矩的应用场合 更多 …

机场行业驱动解决方案 - 砥砺前行

Airport_bagged

定制化解决方案,可靠的技术和全球化服务 - 诺德针对机场应用提供了合适的驱动解决方案。这些解决方案高效、可靠,并且久经验证。 更多 …

诺德传动集团将亮相2018年汉诺威工业博览会

logidrive_hanver_fair_2018

2018年4月23日至27日,诺德传动集团将在汉诺威工业博览会和CeMAT展会上展示其智能化和面向未来的内部物流和工业应用驱动解决方案。 更多 …

源自诺德的nsd tupH表面处理技术

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

坚固可靠 - 即使在恶劣的条件下也能够正常使用。荷兰贝类加工商Krijn Verwijs将诺德的耐腐蚀性驱动解决方案应用于其生产中心。 更多 …

诺德智能驱动装置 - 工业4.0路线驱动技术

intelligent-drives-industry-4.0_2018

诺德的分布式驱动理念为控制架构从自动化金字塔向智能自动化网络演变铺平了道路。 更多 …

新型NORDBLOC.1斜齿轮减速电机

NORDBLOC_helical-gear-unit

诺德集团扩展了在市场上大获成功NORDBLOC.1系列产品,推出了新一代单级斜齿轮减速电机,主要用于高速和高转矩的应用场合 更多 …

诺德现身2018年科隆国际食品技术与机械博览会

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: 铝制驱动装置防腐表面处理 - 3月20日至23日,诺德将在科隆国际食品技术与机械博览会上展示其应用于食品和饮料行业的铝制驱动装置。 更多 …

适用于散装物料运输的驱动技术 - 性能强悍

Cement_bagged

诺德针对散装物料运输提供可靠、安全和定制化的驱动解决方案 - 例如为摩洛哥磷矿提供的电机摆动底座解决方案。 更多 …

高能效的内部物流驱动解决方案

LogiDrive_Variantenreduzierung

内部物流对驱动装置提出了高要求:这些驱动装置不仅需要功能强大并且节能,同时还需要减少其维护成本,以及保证较长的使用寿命。 更多 …

应用于包裹中心的驱动解决方案 - 平稳处理和快速调

bcs_customer

可靠、强大、联网、智能 - 诺德为包裹中心提供了专门配置和“工业4.0准备”的驱动解决方案。 更多 …

驱动4.0:云端状态监测

nord_news_iot_drive_data_cloud

诺德提出了“工业4.0”的概念和经济的解决方案,以实现基于虚拟传感器的驱动装置的状态监测。驱动装置的状态可通过云端实时获得。 更多 …

预测性维护和资源合适的利用

process data pump drive

目前诺德正在研发应用于状态监测的经济、高效、可靠的虚拟传感器功能。 更多 …

高效卫生:IE4高效光滑表面电机

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

诺德传动集团扩充了其高效光滑表面电机范围。无散热片的新型永磁同步电机现可实现IE4的效率。 更多 …

安全可靠, 多用途:带推力包法兰的齿轮箱

extruder flange

对于重负荷工况,诺德传动开发了带推力包法兰的模块化工业齿轮箱系列。其中法兰和轴的安装尺寸可以根据用户需求定制。 更多 …

诺德斯洛伐克迎来20周年庆

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

2017年10月20日,诺德驱动集团位于斯洛伐克的子公司NORD-Pohony,s.r.o. 正式成立20周年。 更多 …

符合EMC标准的驱动电子设备快速研发

emv kabine bargteheide

诺德产品系列的内置驱动电子设备已经蓄势待发。 更多 …

诺德驱动集团将携新品亮相CBST 2017

LogiDrive

第八届中国国际饮料工业科技展将于2017年11月22日至24日在上海举办。先进的驱动系统专家诺德驱动集团将于今年再次亮相CBST 2017。 更多 …

工业4.0:智能和节能驱动器

Complete electronic drive solutions from NORD Drivesystems Komplettlösungen Elektronische Antriebstechnik von NORD Drivesystems

诺德将其驱动技术与分布式智能完美融合,以从上级控制单元上拆卸负载,确保较佳的服务。然而,驱动器的用户友好性和更高的能源效率越来越成为人们关注的焦点。 更多 …

诺德获得Vanderlande年度较佳供应商奖项

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

9月12日,诺德荣获Vanderlande2017年度较佳供应商奖项。 更多 …

为印度客户提供移动服务和技术支撑

indien_mobiler_kundendienst

诺德印度分公司推出了一种移动装置,以提供现场安装和维护服务。 更多 …

具有防腐特性的两级伞齿轮减速电机

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

诺德在食品和饮料行业拥有多年的丰富经验、全面的专业知识以及创新的解决方案。 更多 …

轻质重载驱动系统

nord_drinktec_nsd_tuph

诺德的nsd tupH表面处理技术可应用于恶劣的环境和恶劣的加工条件下,为驱动装置提供远低于表面的深层次防腐保护。 更多 …

智能驱动系统助力数字化生产

4.0 ready

诺德的专业驱动解决方案涵盖了从产品到业务流程的各个阶段。因此,诺德驱动解决方案为生产数字化奠定了良好的基础。 更多 …

易于清洁和耐腐蚀性的诺德驱动技术

nord_drinktec_nsd_tuph

2017年9月11日至15日,在德国慕尼黑举办的“国际饮料工业工业贸易展会”上,诺德将展示可直接冲洗的驱动解决方案以及面向饮料行业的解决方案。 更多 …

NORDAC FLEX:适用于减速电机的动态定位

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

包括减速电机和分布式NORDAC FLEX SK 200E变频器在内的诺德驱动装置具有较高的动态性能,为开发人员提供了新的设计可能性,并节省大量成本。 更多 …

诺德创新型防腐保护:耐用性胜过油漆,性价比优过不锈钢

nord_drinktec_nsd_tuph

食品和饮料行业的驱动装置要求对强腐蚀性清洁剂有抵抗能力,这一点至关重要。因此,诺德提供了有效的防腐蚀处理方案,这比采用不锈钢材质的传动方案更加经济实惠,而且相比普通的保护涂层也更加耐用。 更多 …

数字化的挑战有哪些?

news_hansebelt_nord_drivesystems

员工如何参与数字化变革?我们应该如何减轻对数字化的恐惧,并充分挖掘员工的全部潜能?这些是由HanseBelt雇主在其倡导的最新工作会议所提出的问题。诺德传动设备有限公司的创始人已经在诺德开展实施“未来的工作场所”方案。 更多 …

诺德为南蒂罗尔新酿酒厂提供量身定制的驱动系统

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

这家老酿酒厂为意大利休司特专业啤酒厂持续运营了40多年。当新的啤酒厂建造完毕后,诺德为其提供的驱动装置,完美地满足了客户对各种酿造工艺的需求。 更多 …

强劲动力和高转矩:应用于牙膏生产的 减速电机

搅拌机制造商EKATO建设了世界上较大的牙膏批量生产工厂。这些大型搅拌机由诺德传动设备有限公司的UNICASE一体成型工业齿轮电机进行驱动。 更多 …

诺德西班牙成立25周年:高质量的优质服务

诺德传动集团西班牙子公司 — NORD Motorreductores S.A.在2017年迎来了其25周年庆典,并回顾了其在这25年里取得的成功。 更多 …

用于饮料行业坚固耐用的可冲洗型驱动解决方案

nord_drinktec_nsd_tuph

诺德传动集团将在德国慕尼黑举办的drinktec(国际饮料及液体食品技术博览会)展会上展示用于饮料行业的驱动解决方案。德国制造商诺德传动集团在大量标准产品中使用了各种先进的驱动系统,并对其铝制外壳进行优化,现可用于冲洗。 更多 …

基于云端的驱动数据

nord_news_iot_drive_data_cloud

诺德传动集团针对物联网(IoT)驱动的机器和工厂工程推出了新的解决方案,它能在云环境中实时提供驱动数据。无论您身处何地,都可以通过互联网对所有的驱动轴进行监控。 更多 …

清洁的驱动装置,清洁的分离技术 – 应用于软分离器的诺德 伞齿轮减速电机

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

BAADER集团是食品行业机械加工设备的先进制造商,该公司专门生产适用于清洁分离食材软体和固体组分的机器。这些设备可用于去除牛羊肉和禽肉上的肉筋,从鱼身上分离鱼肉,或从水果和蔬菜里提取浆汁等。它们全部经由诺德的伞齿轮减速电机进行驱动。 更多 …

具有精确控制特性的诺德驱动系统确保了包裹的平稳分布

chronopost_application

诺德为大型包裹配送中心,如巴黎Chronopost公司,提供了功能强大的驱动技术。1000台带分布式变频器的诺德驱动设备将安装在Chronopost皮带输送机上。 更多 …

诺德推出新规格模块化工业齿轮箱

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

诺德传动集团将在2017年汉诺威工业博览会上展出两款新的额定扭矩为15kNm和20 kNm的工业齿轮箱。 更多 …

诺德总经理Dr. Omar Sadi:工业4.0需要系统供应商提出明确的发展方向

nord_news_industry_40_omar_sadi

在最近的一次采访中,Omar Sadi博士谈及了诺德作为全球驱动系统专家,目前在市场的地位。诺德正从零部件供应商向系统供应商方向转型发展。过去几年来,诺德逐步完善了模块化系统,以实现精确的驱动配置解决方案,从满足客户的各种需求。 更多 …

驱动技术系统供应商

SYSTEM SUPPLIER

自1965年以来,诺德公司已经开发和研制出完整的驱动技术系统,并一站式供应各种 减速机电机驱动电子设备 。这就建立起一个具有优适配特性的模块化系统,通过个性化的精确驱动适配技术,为所有行业的用户创造出巨大的经济效益。 更多 …

功能更加强大的输送机驱动系统即将问世

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

2017年9月,诺德近期推出了NORDAC LINK系列现场配电系统,以进一步补强其额定功率达7.5 kW的电机变频器系列。 更多 …

诺德推出带挤出机推力包法兰的 工业齿轮箱

News_Extruderflansch

为进一步完善模块化 工业齿轮 系列,诺德传动集团推出了全新的带推力包法兰的挤出机工业齿轮箱,并针对重载工况进行了优化。诺德可为规格为5至11号的 工业齿轮箱 提供多种挤出机推力包法兰,其额定转矩从15kNm至80kNm。 更多 …

组装精简的高效驱动解决方案

News_LogoDrive

诺德传动集团专为内部物流和行李处理系统设计了新的LogiDrive标准化交流矢量驱动器,它可以针对各项目通过降低产品组装的复杂性来完成规划、配置和备件管理。 更多 …

诺德公司硕果累累的一年

field_distribution_system_nordac_link

对诺德公司而言,2016年是收获颇丰的一年,诺德在该年度推出了新的产品(如可以灵活安装在电机附近的NORDAC LINK现场分布式系统),以及数字化解决方案。在2017年,诺德将在工业4.0的道路上继续保持良好的发展态势。 更多 …

地处沙漠气候的 减速电机

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

轧钢机工程的环境状况较为恶劣,因此其要求也异常苛刻。如果轧机位于巴林地区的炎热沙漠气候条件下,这些轧机的运行状况将大为受限。诺德公司为整个工厂配备了功能强大的标准减速机,而且自投产以来从未出现过任何故障。 更多 …

欧盟规定从2017年1月1日起小型电机需达到IE3能效等级 诺德传动集团产品系列已优于欧盟生态设计规定

IE3_requirements

欧盟规定自2017年1月1日起,额定功率范围为0.75 kW至375 kW的电机需达到IE3的能效等级。这一规定之所以扩展至尺寸较小的电机是基于(EC) 640/2009标准已开始执行2009/125/EC生态设计指令。 更多 …

诺德推出规格较大的一体成型工业齿轮箱

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

驱动技术领域的先进者诺德传动集团为摩洛哥矿厂设计了一款额定扭矩达240,000 Nm的工业齿轮箱,它拥有适用于各种应用的特殊性能,是迄今为止较大的一款一体成型齿轮箱。 更多 …

在印度蓬勃发展

nord_investition_indien

诺德传动设备有限公司(NORD DRIVESYSTEMS)已经承诺将向其印度子公司投资4500万卢比(约60万欧元)的资金,以满足该子公司的业务拓展需求。这些投资将用于在印度浦那市诺德传动设备私营有限责任公司( NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. )的工厂新建一个服务区。 更多 …

智能驱动器自行解决堵塞问题

plc_resolves_blockages_en

诺德将在德国纽伦堡SPS IPC Drives国际工业自动化技术及装备展览会(3号厅218号展台)上展示其PLC智能驱动器。驱动器的功能较为齐全,可以在客户应用中执行相关的控制序列。 更多 …

智能驱动系统可实现本地控制 - 允许集中式和自主式操作

PLC hybrid control capability

诺德推出的变频器可在中央控制系统通信中断时做出灵活的响应。其板载的预编程PLC可控制并启动已定义的暂停操作状态或保持应用持续运行。 更多 …

全新多功能即插即用型分布式驱动器

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

诺德展示了其新研发的NORDAC LINK系列现场分布式系统。这些新型交流矢量驱动器和电机启动器正处于现场测试的收尾阶段,预计将于2017年初投产。 更多 …

LogiDrive – 用于内部物流的高效低维护驱动装置

LogiDrive_Variantenreduzierung

诺德传动集团现推出三种高效实用的标准化驱动装置,以满足输送应用的典型要求。LogiDrive系列驱动系统能更快地为给定应用选择合适的驱动装置,并简化机型管理。 更多 …

诺德为从矿泉水到柠檬水的饮料行业提供相应的驱动解决方案

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

2015年,德国的人均矿泉水消费量约为143.8升。为了满足这些需求,饮料行业需要提供创新的驱动解决方案。诺德(NORD DRIVESYSTEMS)提供了专用的解决方案,以满足客户的要求。 更多 …

汉堡机场:诺德驱动技术将行李自动送至目的地

Airport_bagged

汉堡机场是德国五大机场之一。每年都有1500万人经过汉萨市的机场。为了确保乘客的行李不致丢失,机场利用诺德驱动解决方案帮助其改善行李处理系统。 更多 …

智能食品切割

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

开饭前吃半块奶酪开胃是令人愉悦的。为了向这些客户推广公司产品,德国特莱富机械制造有限公司(Treif Maschinenbau GmbH)采用了诺德(NORD DRIVESYSTEMS)生产的具有PLC功能的变频器,对食品切割系统进行生产制造。 更多 …

输出扭矩高达50Nm的新型两级螺旋锥齿轮箱

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

德国诺德(NORD)集团近期推出了输出扭矩高达50Nm的小型齿轮箱,进一步拓展了新型的紧凑型两级锥齿轮箱产品线。这种高效的螺旋锥齿轮式产品是现有低负载蜗轮齿轮箱的有力补充。 更多 …

巧克力:慢工出细活

Nord_News_Zotter

如果要保证巧克力的味道达到合适状态,巧克力生产过程中的搅拌量是相当惊人的。在单独的精炼机中,巧克力浆需要持续搅拌48小时。为了保持巧克力浆流向该处,然后进入其它很多道工序中,奥地利巧克力制造商Zotter从诺德传动采购了大量的减速电机。 更多 …

适用于转运港口散装货物处理机械的重型减速电机

Nord_News_Wisco

武汉钢铁集团(WISCO)在东海武钢港口对铁矿石进行处理。起重机和输送机系统需要驱动器具有高度的可靠性。 更多 …

诺德单级同轴斜齿轮减速电机驱动一切 - 坚固耐用的新款同轴斜齿轮减速电机可用于泵、风机和搅拌机

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

诺德传动集团发布新的单级同轴斜齿轮减速电机系列,它拥有NORDBLOC.1系列轻便的合金箱体。该减速电机系列特别适用于泵、搅拌器、风机和内部物流应用。诺德已在整个开发过程中与这些领域的知名厂商紧密合作。 更多 …

诺德在德国汉诺威工业博览会中展示最新驱动技术:状态监测和预测性维护

predictive_maintenance

诺德传动集团在今年汉诺威工业博览会中展示了拥有先进状态监测功能的驱动电机,它可以支持预测性维护。 更多 …

交流矢量驱动器通过ULC认证,以面向加拿大市场推广

Umrichter_ULC-zertifiziert

诺德的交流矢量驱动器的功率高达90kW,目前已通过加拿大保险商实验室的认证。由于目前在加拿大我们不需要使用附加的进线滤波器,再加上现有的美国UL认证,该驱动器可以为北美市场提供效率更高的驱动器配置选项。 更多 …

输出扭矩达190 kNm的工业齿轮箱 - 更全面的UNICASE一体成型工业齿轮箱系列

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

诺德传动集团新推出的输出扭矩达190 kNm的新型号产品,进一步扩展了已获得市场认可的工业齿轮箱系列。目前,该系列产品包括9种规格,扭矩范围从25 kNm到250 kNm。 更多 …

智能自适应式驱动控制系统 - 适用于集中及分布式驱动控制的混合解决方案

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

德国诺德(NORD)集团在德国纽伦堡举行的2015 SPS IPC Drives展会上展示同步电机及感应电机智能控制解决方案。 更多 …

诺德(NORD) 4.0 READY: 自动化生产驱动技术已步入工业物联网时代

4.0 ready

符合德国“工业4.0”框架和“工业物联网”类似概念的机器和工厂设计对高度灵活的多功能智能驱动技术的需求也越来越高。这些驱动器必须无缝地集成到通信网络中,确保有效的数据处理,并支持模块化及分布式控制概念 更多 …

诺德驱动器通过一系列EN 50598-2标准测试 符合Ecodesign生态设计新标准中的高系统效率级别

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

在近期的Ecodesign生态设计标准EN 50598-2中,欧盟为驱动电子产品及完整的驱动系统建立了效率要求。 更多 …

诺德中国10周年庆典 重点市场及区域发展迅速

10th anniversary of NORD Power Transmission China

诺德(中国)传动设备有限公司庆祝其成立10周年。同时,2015年也恰逢诺德集团 - 德国母公司成立50周年(1965年成立)。 更多 …

诺德驱动控制器的全新概念 集成了PLC的基本功能,这得益于其更快的CPU和固件升级

brand_new_drive_controllers

由于集成了PLC功能,结合了减速电机的诺德传动变频器已发展成为成熟的智能系统解决方案。 更多 …

过程技术应用驱动

glatt_SK92372_SK_180E

在德国法兰克福国际化学工程、环境保护和生物技术展览会ACHEMA展会上,诺德传动设备有限公司将向观众展示满足过程工业典型要求的分布式驱动概念。该公司符合IP66/IP69K防护等级的变速驱动器可以应用于需要使用高压蒸汽喷嘴进行定期清洁的场合。 更多 …

能满足任何要求的定制电机 诺德传动为不同行业和应用提供特殊电机

motors_special_configuration

为了显示各种行业应用定制的电机制造技术,诺德传动在2015 年汉诺威工业博览会中展示了一系列配置。IE2电机的剖面模型演示了其独特的结构选项和降至-40°C低温环境时拥有的功能。 更多 …

诺德传动亮相2015年金属行业国际冶金贸易展览会METEC 并展示其具有较长寿命的重型驱动器

sk_82_f_ring_300

在钢铁和金属行业中,诺德传动设备有限公司提供了适用于重载荷场合的驱动技术。减速机、电机和驱动电子元件采用定制化配置,并提供了电气、机械和热学设计选项,以满足目标应用。紧凑、全封闭的非通风式(TENV/IC410)辊道电机还提供了环形散热片或直翅片 更多 …

高效 经济 耐腐蚀: 用于铝制电机的nsd tupH密封转换系统

nsd_tupH-Beschichtung

诺德(NORD)传动采用NSD tupH密封表面转换系统的方法制造永久耐腐蚀电机。铝制电机具有光滑、超硬的表面,与面漆表面不同,可防冲击和刮痕。该电机已被验证可用于海洋环境。 更多 …

智能标准驱动器实现伺服驱动和高精度控制

Servodynamik

标准异步电机结合先进的变频电子设备实现了智能控制功能,可提供IE2或IE3效率;永磁IE4同步电机能实现伺服驱动和灵活性。 更多 …

迈向新高度:诺德(NORD)工业减速电机完成蓄水工程中的重型任务

Linthal_industrial_gear_unit

瑞士能源集团Axpo承建的大型“Linthal 2015” 建设工程即将竣工:瑞士较大水电商将现有Linth-Limmern发电厂的总输出从480 MW提升至1480 MW。 更多 …

诺德推出更新版网站www.nord.com – 同时优化了移动设备端可用性

全新设计的诺德网站适用于移动设备端,便于即时访问驱动系统信息

完整的驱动技术世界尽在指尖:诺德传动以全新面貌推出更新版网站,并增强了移动设备端的可用性。通过www.nord.com,各行各业的用户都能找到适合您要求的较佳驱动解决方案。产品的详细信息、业绩项目及下载部分均整齐地罗列于PC、平板电脑和智能手机中。 更多 …

输送、同步、并配有统一操作平台的升降:集成物料输送系统

Integrated materials handling drives from NORD

诺德集团为整个行业的各个分支输送任务提供通用的驱动系统与一个单一的操作理念。该减速电机是为每一个特定的应用而设计和配置,节能的分布式变频器和电机启动器用于墙壁或电机式安装提供所需的控制功能。 更多 …

用于行李搬运系统的驱动理念

messebericht_interairport

在德国慕尼黑展览会的2013年欧洲机场技术及设备展会中,诺德传动提出了在机场行业用于行李搬运系统的驱动理念,结合了来自诺德高效减速电机、分布式变频器、电机启动器人性化一站式解决方案。 更多 …

高效的行李搬运驱动系统 - 诺德传动在欧洲机场技术及设备展会的展示

Highly_efficient_drive_components_nord

在2013年欧洲机场技术及设备展会中,诺德传动将展出高效行李搬运驱动系统 - 两级伞齿轮减速箱、高效电机及其分布式变频器。 更多 …