Hedinn

Motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS in alto mare

L'impianto di produzione di farina di pesce “Hedinn Protein Plant (HPP)” è uno dei più moderni nel suo genere e viene utilizzato anche su una nave di raccolta e raffreddamento dell'industria tedesca della pesca d'altura. Le soluzioni di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS garantiscono la massima affidabilità operativa e mantengono le macchine in funzione 24 ore su 24.

La pesca d'altura è solitamente associata ai lunghi viaggi che devono affrontare i pescherecci a strascico . Spesso ci vogliono fino a cinque giorni prima di raggiungere le zone di pesca. Possono passare quattro settimane prima che le navi tornino in porto. È essenziale una tecnologia affidabile, che garantisca un funzionamento senza problemi.

I pescherecci a strascico di oggi sono di solito dotati di una tecnologia all'avanguardia e, grazie al "design a perforazione d’onda" che consente di risparmiare carburante, sono spesso molto più efficienti e rispettosi dell'ambiente rispetto alle imbarcazioni precedenti. Alcuni sono addirittura dotati di una pescheria completamente automatizzata, che lavora il pesce, oltre a filettare e confezionare direttamente il prodotto finale pronto per il consumatore finale. Tutte le fasi del lavoro - eviscerazione, taglio, confezionamento e surgelazione - sono effettuate in mare. Su una di queste navi da pesca e refrigerate è presente anche l'innovativo impianto di produzione di farina di pesce "Hedinn Protein Plant (HPP)" del produttore islandese di impianti Hedinn.

Tecnologia innovativa

Hedinn è stata fondata a Reykjavik nel 1922 ed è specializzata nella costruzione di impianti e macchine. Tradizionalmente, l'azienda ha stretti legami con l'industria della pesca islandese, ma fornisce anche soluzioni per molti altri settori industriali. L'azienda è fortemente focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo. Inoltre, Hedinn è un distributore e fornitore di servizi per la divisione marina della Rolls-Royce in Islanda.

Hedinn è un partner importante nella modernizzazione degli impianti convenzionali di produzione di farina di pesce e olio di pesce in Islanda. Con l'innovativo "Hedinn Protein Plant (HPP)", l'azienda ha portato il settore ad un nuovo livello. Grazie al suo particolare design, l'HPP è chiaramente superiore agli impianti convenzionali in termini di economia ed efficienza. Semplifica il processo di produzione, riduce il consumo di energia e di acqua e richiede poco spazio grazie al suo design compatto. Inoltre, le macchine Hedinn completamente automatiche consentono il funzionamento a basse temperature e la lavorazione di tutta la materia prima, compresi i budelli e le frattaglie. Grazie a queste caratteristiche, l'HPP è molto richiesto sia a terra che in mare.

In alto mare

Quattro Hedinn Protein Plant sono attualmente operativi in alto mare. Su uno dei due pescherecci a strascico, un impianto del tipo "HPP-2000 Marine" funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e lavora fino a 50 tonnellate di materia prima al giorno. In totale, durante un viaggio, vengono pescate fino a 1.000 tonnellate di pesce. Alcune fasi della produzione richiedono l'uso di trasportatori a coclea, essiccatori e pompe. Qui, i motoriduttori ad assi ortogonali e ad assi paralleli di NORD DRIVESYSTEMS assicurano il giusto azionamento. Einar Már Adalsteinsson di Hedinn spiega il motivo della scelta dello specialista di azionamenti di Bargteheide: “Durante le lunghe settimane in mare è importante avere a bordo un sistema funzionante. Si devono evitare interruzioni della produzione. Tuttavia, in caso di problemi, i pezzi di ricambio devono essere disponibili rapidamente e deve essere garantito un servizio clienti globale. NORD DRIVESYSTEMS è presente in tutto il mondo - ed è quindi sempre vicino alla nave, ovunque essa si trovi. Una speciale rete di assistenza 24 ore su 24 garantisce inoltre che anche un motoriduttore completamente assemblato sia disponibile come ricambio in brevissimo tempo”.

Rete a livello globale

NORD DRIVESYSTEMS è uno dei fornitori leader a livello mondiale di tecnologia di azionamento elettrico, meccanico ed elettronico e dispone di proprie filiali in 36 paesi e di ulteriori partner di vendita in 61 paesi. Questa fitta rete di distribuzione e assistenza garantisce in tutto il globo una raggiungibilità ottimale per termini di consegna brevi e un'offerta di servizi orientata al cliente. In qualità di fornitore di sistemi, NORD offre sistemi di azionamento completamente coordinati composti da riduttore, motore e convertitore di frequenza. Le soluzioni di azionamento sono potenti, affidabili, robuste e compatte. Inoltre, offrono un'elevata efficienza, la massima affidabilità operativa e una lunga durata. La semplicità di movimentazione, installazione e manutenzione garantiscono inoltre un'elevata facilità d'uso. Questo rende gli azionamenti NORD ideali per l'uso in alto mare.

Altri due aspetti sono stati molto importanti per Hedinn: efficienza energetica e igiene. “L'intera costruzione dell'Hedinn Protein Plant è stata progettata per la massima efficienza e per un basso consumo energetico. Ad esempio, l'aria di essiccazione viene riciclata e riutilizzata”, spiega Adalsteinsson. Le unità di azionamento non fanno eccezione. I motoriduttori ad assi ortogonali e ad assi paralleli di NORD funzionano in modo estremamente efficiente e riducono notevolmente il consumo energetico e quindi i costi di esercizio grazie alla loro elevata efficienza.

Tutto pulito

L'impianto di produzione di farina di pesce deve essere pulito a intervalli regolari. A tal fine, una sottile nebbia d'acqua viene spruzzata nel locale dell’impianto. Naturalmente, questo aumenta l'umidità fino a valori molto elevati - condizioni non esattamente favorevoli per le unità di azionamento. La classe di protezione IP66, i fori per la condensa, i rivestimenti speciali, gli alberi in acciaio inossidabile, la struttura washdown e i motori lisci sono solo alcune delle opzioni che aumentano la durata dei riduttori e facilitano il processo di pulizia. In abbinamento all'impiego di con olio compatibile per alimenti e speciali trattamenti superficiali conformi alla FDA, la lavorazione del pesce può soddisfare i severi requisiti per la lavorazione degli alimenti.

Da topolino di campagna a lupo di mare

Prima di andare per mare, Hedinn aveva già fatto esperienze a terra con le soluzioni di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS. "Sono state così positive che abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia di azionamento NORD anche per i nostri progetti offshore”, afferma Adalsteinsson. Nel frattempo, i motoriduttori NORD hanno dimostrato con successo la loro tenuta in mare. Da topolino di campagna a lupo di mare - i motoriduttori NORD condividono questa vocazione con lo stabilimento di Hedinn Protein Plant. L'HPP opera con successo sulla terraferma da molti anni. Ha preso il largo per la prima volta nel luglio 2017 sul peschereccio a strascico Sólberg. Attualmente una seconda nave ha un HPP a bordo e altre navi sono in costruzione o in fase di progettazione. Grazie all'elevato livello di sicurezza operativa, affidabilità, disponibilità ed efficienza energetica, anche i motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS sono della partita.