ハリソン・ポウルトリー
NORDが最先端の飼料工場を稼働
数千万羽の鶏向けの穀物および飼料の加工・流通には、効率的で信頼性の高い設備とインフラが必要です。昨年、ハリソン・ポウルトリーの社長兼CEOであるデビッド・ブレース氏とそのチームが、ジョージア州クロフォードビルに新しい飼料工場を設計・建設し始めた際、コンベアシステム、昇降機、ミキサー、スクリュー用のシンプルで信頼性の高いメカトロニクス駆動ソリューションについて、誰に連絡すべきか彼らは正確に把握していました。
古くからの友情が新たな機会と戦略的パートナーシップを生み出す
いくつかの重要な理由から、 ハリソン・ポウルトリー社は 、 5,200万ドル規模のこの施設におけるギアモーターの主要サプライヤーとして、NORD DRIVESYSTEMSを選定しました。
ジョージア州アセンズにあるNORDの販売パートナーであるキャンベル・セールズ社は、長年にわたり、ハリソン社の様々な施設において戦略的なインテグレーターおよびサプライヤーとしての役割を果たしてきました。そのため、キャンベル社が提供するNORDの実績ある製品、サービス、サポート、物流、そして専門知識を継続して活用することは理にかなっていました。
「ウィル・キャンベル氏のおかげで、ジョージア州ウィンダーにある当社の旧飼料工場にNORDのギアユニットを導入することに決めました」と、ハリソンのオペレーションマネージャーであるデビッド・セイラーズ氏は述べています。「それは20年前のことですが、ユニットは今も稼働しています。それ以来、さらに数台購入しましたが、結果は同じでした。」
セイラーズ氏、ハリソンのコーポレート・プロジェクト・マネージャーであるニック・ストレンジ氏、そしてハリソンのチームは、キャンベル・セールスと協力し、今後20年以上にわたる穀物および飼料の需要を賄える能力を備えた最先端の施設の設計と建設に着手しました。この大規模なプロジェクトの総合請負業者として、ホーゲンソン・コンストラクションが選定されました。
ハリソン、ホーゲンソン、キャンベルの各チームは協力して、NORD製のギアユニットおよびMAXXDRIVE®産業用ギアユニットの選定と寸法決定を行いました。その後、NORDのアプリケーションエンジニアは、製粉システムおよび設備を供給する米国の世界的な主要メーカー各社と直接連携し、設計、組立、試運転の面で支援を行いました。
NORDのヘリカルベベルギアユニット、 NORDBLOC. 1®平行軸ギアユニット、 および MAXXDRIVE™ 産業用ギアユニットは 、 ハリソン社に様々な製品上の利点をもたらしました。
NORDのソリューションは、旧式のシャフト、プーリー、ベルト、保護装置などを置き換えました。また、ダイレクトドライブ方式を採用しており、安全性と効率性が大幅に向上しています。 コンベアベルトやプーリーに典型的なメンテナンスや保守の負担が軽減されたため、ハリソン社にとってコスト効率も向上しました。可動部品の減少により、全体的な信頼性が向上し、在庫管理が必要な摩耗部品の数も削減されました。
このプロジェクトでは、2.2kWから150kWまでのすべてのNORDギアユニットにNEMA入力アダプターが装備され、モーターの交換が容易になりました。 ハリソンの飼料工場プロジェクトでは、約450 Nmから56,500 Nmのトルク範囲を持つ75種類以上のNORD製品が採用されました。NORDの幅広い製品ラインナップも意思決定の重要な要因となり、ハリソンはすべての要件を1つの主要な販売パートナーに集約することができました。
結果は素晴らしい
「現在、25,000トン以上の穀物を保管できる十分なスペースがあります」とセイラーズ氏は話します。「週あたり合計14,000トンの飼料を生産できる2つのペレットラインが現在稼働していますが、3つ目のラインを追加すれば21,000トンまで増産可能です。 また、大豆ミール用のサイロを設置する計画もあり、将来的にはさらに5,000トンの貯蔵容量を確保できる見込みです。これらに加え、幹線鉄道から分岐するループ線も建設する必要がありました。その長さは約2.5kmで、2本の補助線があり、それぞれ15両のC114型貨車を収容可能です。実に印象的な施設です。」
「当社には1時間あたり170トンの穀物を処理する粉砕機が2基あり、撹拌機の処理能力は1時間あたり240トンです」とストレンジ氏は話します。「この製粉工場には合計出力4,500kWのモーターが採用されており、その95%にNORD製の減速機が搭載されています。これらははるかにエネルギー効率が高く、昨今ますます重要視されている点です。この選択に大変満足しています。」
ハリソンのサクセスストーリー:ささやかな創業から世界的な成功へ
1949年、第二次世界大戦の退役軍人であり、ジョージア大学農業経済学課程を卒業したハロルド・ハリソンは、週に約3,000羽のヒナを孵化させるために1,000ドルを投資して孵化器を購入しました。1955年までに、彼はすでに週に15万羽の鶏を販売するまでになり、まもなくジョージア州ベツレヘムに独自の加工工場を建設しました。
現在、同社は1,000名以上の従業員を擁しています。ハリソン・ポウルトリーは年間約14万3,000トンの鶏肉を生産しています。その製品ラインナップには、丸鶏、バラ肉、骨なし鶏肉が含まれており、その大部分は、国内および海外の食品加工業界や外食産業の顧客向けに供給されています。 「ゴールデン・グッドネス」製品シリーズで知られる同社は拡大を続けており、米国で20大家禽生産者の1つとして、世界中の農家、家族、そしてステークホルダーに生計の糧を提供しています。