뉴포트, 오리건주
훌륭한 관리자
우리가 변기에서 내린 물이나 설거지할 때 사용한 물에 대해 신경 쓰는 사람은 거의 없습니다, 특히 하수구로 흘러간 이후에 대해서는 더욱 그렇습니다. 다행히 뉴포트 시에는 약 1만 명의 주민들을 위해 바로 그 역할을 맡고 있는 앤드류 그랜트가 있습니다. 오리건주 사우스 비치에 있는 밴스 에이버리 하수처리장 에서 앤드류 그랜트와 그의 팀은 하수가 안전하게 처리되고, 시설이 신뢰성 있게 작동하며, 운영비가 적절하게 유지되도록 최선을 다하고 있습니다. 장비들은 NORD DRIVESYSTEMS에서 공급합니다.
쉬운 일은 아닙니다. 실제로 하수 처리 환경은 하루 사이에도 크게 달라질 수 있고, 올바른 장비가 갖춰져 있지 않으면 이는 심각한 문제를 초래할 수 있습니다. "뉴포트의 역사는 관광과 성장의 역사입니다."라고 시설을 감독하는 그랜트는 말합니다. "2002년에 밴스 에이버리 하수처리장을 짓고 난 이후, 이 지역의 인구 밀도는 크게 늘어났습니다. 뿐만 아니라 주말과 휴가철에는 방문객이 굉장히 많습니다. 이러한 이유로 우리는 하수 처리에서 몇 가지 문제점을 해결해야만 했습니다."
농장에 오신 것을 환영합니다
그랜트는 하수 처리에 여러 가지 접근 방식이 있다는 것을 알게 되었습니다. 그가 운영하는 시설에서는 미생물이 폐수 속의 용해된 고형물을 “먹는” 생물학적 처리 방식을 사용합니다. 그의 많은 업무 중 하나는 이 미생물들이 잘 자랄 수 있도록, 영양분과 산소 사이에서 예민하게 균형을 유지하는 일입니다. 끊임없이 돌아가면서 신선한 공기를 폭기조로 흡입하는 거대한 휠을 통해 산소가 공급되어 미생물들이 번식하도록 돕습니다.
"하수 처리 시설은 농장과 같습니다."라고 그랜트는 덧붙입니다. "공급되는 공기의 양이 박테리아의 성장 속도를 결정하며, 그에 따라 물을 처리하는 속도도 달라집니다. 우리 시설의 폭기조는 약 545만 리터의 용량을 가지고 있습니다. 이 물은 고형물을 슬러리화하기 위해 끊임없이 교반됩니다. 문제는 이른바 '피크 팩터'입니다. 우리 도시의 기본 인구는 1만 명이지만, 때로는 며칠 또는 몇 주 동안 그 네 배에 달하는 사람들을 수용해야 하는 경우가 많습니다. 바로 그렇기 때문에 대규모 처리 용량과 장비의 이중화가 매우 중요합니다."
도시 인구 증가와 관광 산업의 성장에 주목한 그랜트는 시설 상태와 위험성 평가를 진행하기로 결정했습니다. 결과는 심각했습니다. "저희 폭기조의 상태가 좋지 않다는 것을 확인했습니다. 폭기조는 매우 중요한 기반 시설이기 때문에 우리는 확장을 계획함과 동시에 일부 손상된 부품을 교체하기로 했습니다."
성공적인 테스트
그랜트는 인근 올버니에 위치한 산업 공급업체이자 NORD DRIVESYSTEMS의 공급업체인 Motion Industries Inc.의 고객 담당자 제이크 심슨에게 연락했습니다. 심슨과 NORD 영업 관리자 브렌트 맥닐은 초기 평가를 위해 시설을 방문했습니다.
폭기 장치는 반드시 최대 출력으로 작동해야 했기 때문에, 그들은 임시 솔루션을 제안했습니다. 제조사에서 제공하는 20kW BLOCK 평기어 유닛 과 주파수 변환기 한 쌍이었습니다. 테스트 장비에는 중공축 고정 방식과 NEMA C-face 드라이브를 사용하여 모터를 직접 장착하는 NORD의 직접 구동 콘셉트가 적용되었습니다. "일종의 타당성 조사였습니다.""라고 그랜트는 설명합니다. 구매 전에 테스트를 진행하고 싶었고, 폭기조는 대체 장비가 없기 때문에 모든 것이 보장대로 작동할 것이라는 확신이 절대적으로 필요했습니다. 결국 이 장비들을 2년간 테스트했고, 성능에 매우 만족했습니다."
그랜트와 그의 팀은 시설 전체를 업그레이드할 시점이 되었다고 판단했습니다. 용량은 이미 심각하게 제한된 상태였고, 새로운 기어드 모터를 사용하면 미생물 성장을 유지하면서도 폭기 장치의 가동 속도를 높일 수 있었습니다.
"NORD 제품의 성공 사례가 문서화된 형태로 있었지만, 신중한 관리자로서 저는 도시의 자원에 대한 책임을 져야 합니다."라고 그는 설명합니다. "우리는 이 작업을 다른 공급업체들에게도 공개 입찰했고, 동시에 기존 기어드 모터의 수리 견적도 받았습니다. NORD가 가장 좋은 가격을 제시했습니다."
성장 가속화
"그랜트 팀은 첫 번째 기어드 모터 쌍을 설치했습니다. 프로젝트의 두 번째 단계에서는 나머지 6대를 위해 다시 Motion Industries에 연락했습니다. 그들은 또한 "축을 제외한 모든 회전 부품"을 교체하기로 결정했습니다. 이때도 시설 가동을 중단할 방법은 없었습니다. 그래서 절반씩 단계적으로 설치 작업을 진행했고, 한 쪽을 끝낸 후 나머지를 진행했습니다. Motion Industries의 심슨은 "굉장히 큰 규모의 프로젝트였습니다."라고 말합니다. "하지만 우리는 일찍부터 NORD의 기어박스를 회전시켜서 기존 공간에 손쉽게 맞춰 설치할 수 있다는 사실을 알고 있었습니다.”
이 프로젝트는 단순한 설치 그 이상이었습니다. 그랜트는 퍼시픽 노스웨스트 지역이 극한의 기후 조건을 특징으로 한다는 점에 주목했습니다. 염분이 많은 공기, 잦은 소나기, 최대 시속 145km에 달하는 강풍 속에서 그는 물이 고일 수 있는 부분에 “배수구”를 뚫자는 아이디어를 냈습니다. 이 조치 덕분에 녹 발생을 줄이고, 유지보수도 최소화할 수 있게 되었습니다. 여기에 NORD 기어 유닛의 ""대형 오일 저장 탱크"" 또한 기여 요소이자 또 하나의 강점이었습니다. "합성 오일을 채워서 사용하면 유지 보수 주기를 연 1회로 줄일 수 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다. "우리에게는 정말 큰 의미가 있는 일입니다."
가격 외에도 그랜트 씨는 NORD 솔루션의 또 다른 장점을 발견했습니다. 주파수 변환기가 장착된 새로운 기어드 모터는 기존 장비보다 에너지 효율이 12% 더 높습니다. 그다지 큰 차이가 아닌 것처럼 들릴지 모르지만, 시설은 전기 요금을 3만 달러 이상 절감할 수 있으며, 폭기 용량도 50% 이상 증가했습니다.
"우리가 이전에 공급하던 산소량은 시간당 300kg이었습니다."라고 그랜트는 설명합니다. "이번 프로젝트를 통해 425kg으로 끌어올릴 수 있었고, 이는 엄청난 증가입니다. 이중화 덕분에 피크 시간대에도 안정적으로 대응할 수 있게 됐습니다. 유지보수 비용도 절감되었습니다. 기존 장치에는 견인 시브 드라이브가 사용되었습니다. 그래서 교체용 벨트를 구하러 도시까지 가야 했고, 정비할 때마다 장비를 내려야 했습니다.
더 이상 그럴 필요가 없습니다. 이곳에서 우리가 하는 일은 매우 중요합니다. 여기는 어촌 마을이고, 우리 시설에서 나오는 물은 해안 앞바다로 흘러 들어갑니다. 물론 98%가 정화 처리되지만, 결국 바다, 게 양식장, 해변으로 흘러 들어가기 때문에 우리는 이 책임을 매우 막중하게 받아들이고 있습니다. 그래서 이번 결과에 매우 만족하며 NORD와 Motion Industries가 이처럼 강력한 솔루션을 제공해 준 것에 감사하고 있습니다. 정말 큰 규모의 프로젝트였습니다."