Colubris
Colubrisの設備は、NORDのユニバーサルモーターを採用し、世界中で水を浄化しています
きれいな水は、ますます希少な資源となっています。環境規制により、地表水への排水が許可されるかどうかは決まりますが、常に新鮮な水を使用し続けることは、コストがかかりすぎて複雑すぎる場合もあります。 ウィンタースウェイク(オランダ)にあるColubrisのプラントは、世界中で水の処理と、要望に応じた再利用を実現しています。Colubrisは、そのためにNORDのユニバーサルモーターを採用しています。
汚水をきれいな水に変えること――これが、一言で言えばColubrisの使命です。同社は、この目的のために様々な技術とソリューションを開発、設計、製造、提供しています。 同社は1984年(当時はRedoxという社名)から事業を展開しており、現在では水処理分野において国際的に確固たる地位を築いています。Colubrisは、自社設備が組み込まれる「プロセス」について語ることを好みます。これらのプロセスは、顧客の要望に合わせて完全にカスタマイズされます。水処理に加え、Colubrisは廃棄物分別やバイオ資源に関するソリューションも開発・提供しています。
「純水を入手することはますます困難になっています」と、ColubrisのCEOであるフランク・ティルマン氏は述べています。「さらに、厳しい環境規制により、企業は生産過程で発生する排水を、単に地表水や下水道に放流することができなくなっています。そのためには、事前の徹底的な浄化処理が必要です。多くの企業にとって、自社での飲料水処理こそが唯一の事業拡大の機会なのです。」 そして、Colubrisはこの分野において、オランダ国内だけでなく国際市場においても重要な役割を果たしています。Colubrisは主に食品業界の企業、とりわけ食肉処理場や野菜加工業者にソリューションを提供しています。さらに、同社は水道局の汚水処理場など、自治体分野での活動も拡大しています。
サウジアラビア
ティルマン氏:「現在、サウジアラビアでの大規模プロジェクトに参加しており、砂漠の真ん中に鶏肉処理場向けの排水処理施設を建設しています。その規模を具体的にご説明すると、ここでは毎日50万羽のブロイラーが処理されています。当然ながら、現地では水が容易に入手できるわけではなく、深い地下から汲み上げなければなりません。」 水使用量を最小限に抑えるため、Colubrisのシステムとプロセスを利用して排水を浄化し、再利用しています。「当社がこの企業のために開発したプラントは、1時間あたり600m³、1日あたり7,500m³の水を処理可能です。 これは、1日平均1,000m³の水を処理する食肉処理場などの一般的なユーザーよりもはるかに多い量です。この排水処理プラントの特筆すべき点は、化学薬品の使用量が極めて少ないことです。その結果、運用コストは業界平均の6分の1に抑えられています。」同様のプラントが、養鶏場敷地内の排水も浄化しています。 浄化された水は、その後、周辺の農地や菜園の灌漑に利用されます。この水を使って、鶏の飼料となる作物が栽培されるのです。サウジアラビア向けのこの設備は、ウィンタースウェイクにあるColubrisの約60名の生産スタッフによって建設され、50個以上のコンテナに分けて中東へ輸送されました。現在、この排水処理施設の建設は本格的に進められています。
NORDのグローバル認証が鍵
Colubris社は30年以上にわたりNORD Drivesystemsの顧客です。数年前から、NORDのモーターのみを使用することを決定していました。「以前は、さまざまなメーカーの駆動装置が使用されていました」と、購買・物流責任者のErwin Geessinck氏は説明します。「しかし、特定のサプライヤーのモーターに依存する方が効率的です。 当社の売上の大部分は海外、特にヨーロッパ、南北アメリカ、そして中東地域で占められています。そのため、NORDのユニバーサルモーターが世界中で認証され、広く受け入れられているという点を理由に、NORDを選択しました。さらに、これらのモーターは非常に低回転数でも極めて高い出力を発揮し、水処理プロセスの重要な初期段階において不可欠な要素となっています。」
処理プロセスの各段階
「水処理プラントは通常、浄化プロセスの各段階を担う様々な機械で構成されています」と、プロジェクトエンジニアのマルコ・ホーゲンカンプ氏は説明します。 「これには、水から大きな固形物をろ過する機械、いわゆる減圧浮上分離システム(社内ではDAF装置と呼ばれています)が含まれます。これらの装置では、微細気泡による曝気により、油、脂肪、特定の固形物、およびフロックが分離されます。さらに、好気性および嫌気性プロセスを用いて、槽内で溶解物質が除去されます。」
「ドラムフィルターは通常、処理プロセスの最初に設置され、主に水中の固形物を除去します。この装置では、排水が外側から、シリンダー壁に0.5~1mmの小さな開口部を持つスクリーンドラムに供給されます。水はこれらの開口部を通ってドラムの内部に流れ込み、その後同じ開口部を通って再び外部へ流出してから、次の浄化工程へと送られます。 捕捉された汚泥はドラム内に厚い残留層を形成し、これが継続的に削り取られて排出されます。この残留層は、同時に追加のプロセスフィルターとしての役割も果たします。フィルターの正常な機能と残留層の形成には、適切なドラム回転数が極めて重要です。」
低回転数での高出力
NORDのユニバーサルモーターをウォームギアおよび平歯車と組み合わせることで、出力を犠牲にすることなく、シリンダーを非常に低速で回転させることが可能になります。50 Hzではドラム回転数は毎分7.5回転、10 Hzでは最大毎分2.5回転となります。 ユニバーサルモーターは、0.3~45 kWの出力範囲で提供されています。Colubris水処理装置に搭載されているモーターのほとんどは、最大3.0 kWの出力です。モーターの制御は、NORD製の制御盤用インバーターによって行われますが、お客様の要望に応じて他社製を使用することも可能です。
ギアモーターの制御は分散型ではなく、中央制御盤を介して行われます。これには実用的な理由があります。Colubrisの水処理設備は、多くの場合、湿気の多い環境に設置されるためです。駆動部と制御部を物理的に分離することで、湿気がインバーターの動作に悪影響を及ぼすのを防いでいます。
サービス
Colubris社とその顧客にとって、水処理設備のトラブルのない稼働は不可欠です。Geessinck氏は次のように述べています。「水処理設備の停止は、ほとんどの場合、ほぼ即座に生産停止につながります。NORDの駆動技術には、同社が世界中でサービスを提供できるという決定的な利点があります。」NORDは80カ国以上に拠点を構えており、必要に応じて迅速に現地でのサポートが可能です。 「これは、これまでほとんど活用できていなかった利点ですね」とゲイシンク氏は笑う。「実際の運用では、NORDの高品質なモーターやギアボックスで故障が発生することはほとんどありません。」