SECTION 1 : Inscription sur le portail Internet myNORD
(1) Le portail Internet myNORD (ci-après dénommé portail NORD) s'adresse aussi bien aux utilisateurs non enregistrés qu'aux utilisateurs enregistrés.
(2) Les utilisateurs visés dans les présentes conditions d'utilisation sont exclusivement des sociétés dans le contexte de l'article 14 du Code civil allemand (BGB) (c'est-à-dire des personnes physiques ou morales ou des partenariats ayant un statut juridique qui, lors de la conclusion d'une transaction juridique, font des affaires l'exercice de leurs activités commerciales ou indépendantes), des personnes morales de droit public ou des fonds spéciaux de droit public.
(3) Tous les utilisateurs peuvent utiliser le portail NORD pour en savoir plus sur nos produits, pour les configurer, pour éditer leurs configurations, pour les sauvegarder et les imprimer. Les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser le bouton «Configurer» ou «Configuration» pour créer une demande d'offre. En cliquant davantage sur le bouton «Créer une nouvelle configuration», ils peuvent ajouter des produits à cette demande d'offre, en utilisant éventuellement le configurateur. Une demande d'offre terminée est enregistrée dans une liste de projets. Les demandes d'offres ainsi créées restent sans engagement et ne représentent pas une offre contractuelle de la part du client.
(4) En outre, après l'intégration du NORD DRIVESYSTEMS E-SHOP (ci-après dénommé e-shop) dans le portail NORD, tous les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur les pièces de rechange pour la motorisation qui les intéresse ainsi que sur d'autres produits de NORD. Les utilisateurs enregistrés peuvent également les commander rapidement et facilement.
(5) Les utilisateurs peuvent demander leur enregistrement via notre formulaire d'inscription en ligne avec une déclaration véridique de nom et prénom, société, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse et, si disponible et connu, leur numéro de client chez NORD et leur numéro d'identification fiscale, ainsi qu'un mot de passe individuel librement sélectionnable. Ensuite, l'utilisateur reçoit un accusé de réception par e-mail à l'adresse e-mail indiquée avec un lien de confirmation. Une fois que l'utilisateur a confirmé ce lien de confirmation, nous vérifierons les informations fournies dans le cadre d'une activation de compte. Dès que nous avons activé le compte, l'utilisateur reçoit un autre e-mail à l'adresse e-mail spécifiée. Après utilisation des données de connexion et du mot de passe, l'utilisateur est un utilisateur enregistré et peut utiliser de manière complémentaire la boutique en ligne pour les processus de commande. Les utilisateurs enregistrés doivent nous informer immédiatement des modifications ultérieures de leurs informations.
(6) Les utilisateurs n'ont aucun droit à leur inscription. En outre, nous sommes en droit d'annuler une inscription accordée à tout moment. Cela peut être le cas si nous découvrons que l'utilisateur a fourni des données incomplètes ou erronées pour l'enregistrement, enfreint les présentes conditions d'utilisation ou n'a plus droit à l'utilisation. Nous nous réservons le droit de vérifier l'autorisation d'utilisation en envoyant un autre e-mail de confirmation.
(7) Les utilisateurs enregistrés doivent garder le secret sur leurs données de connexion, en particulier le mot de passe.
(8) Les données utilisateur nécessaires à l'enregistrement sont collectées et peuvent être transmises, par exemple, à des sociétés de transport et / ou des prestataires de services financiers dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution d'une commande. L'utilisateur accepte expressément ce transfert de données.