Nouveautés –
Nicky Vyvey nouveau directeur général de NORD BeLux
À partir du 1er juin, Nicky Vyvey sera responsable de NORD BeLux, la filiale de Getriebebau NORD qui couvre la Belgique et le Luxembourg.
Zandhoven, 2021-06-29
Nicky Vyvey travaille dans le domaine des techniques d'entraînement depuis plus de 25 ans. « Au sein de ce secteur, j'ai eu un large éventail d'expériences, de l'ingénierie à la gestion en passant par le service après-vente et la vente. Je garde également un bon souvenir des années que j'ai passées à travailler à notre siège allemand. Ces dernières années, j'ai surtout été actif sur le plan international, en établissant une relation solide avec nos clients et filiales internationaux. »
« L'organisation NORD a bien résisté à la crise du coronavirus et connaît une forte croissance. NORD BeLux ne fait pas exception. Nos produits sont une bonne réponse aux demandes et aux besoins de nos clients. Alors que dans le passé, l'accent était mis sur le produit, aujourd'hui, il s'agit de plus en plus d'offrir une solution complète. L'intralogistique en est un bon exemple. Nous proposons des solutions d'entraînement complètes, des motoréducteurs aux commandes sur ou à côté du moteur. Le dernier développement est notre DuoDrive, une combinaison innovante d'un moteur IE5+ hautement efficace et d'un réducteur dans un seul boîtier, également dans une conception hygiénique « washdown ». En combinaison avec nos nouveaux variateurs de fréquence NORDAC ON, cela permet aux utilisateurs de réaliser des économies importantes en matière de consommation d'énergie et de maintenance, tout en réduisant le nombre de variantes. »
« Une deuxième évolution importante est la numérisation de plus en plus poussée, non seulement de nos produits, grâce à la mise en réseau et à "l'internet des objets", mais aussi des outils que nous proposons à nos clients. Par exemple, myNORD, notre configurateur en ligne, qui permet aux utilisateurs d'assembler, de commander et de suivre eux-mêmes leurs entraînements. Et bientôt aussi notre magasin de pièces détachées en ligne, avec lequel les pièces détachées pour nos entraînements peuvent être commandées dans le monde entier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »
« En outre, j'aimerais attirer l'attention sur nos réducteurs industriels MAXXDRIVE XT, qui sont spécialement conçus pour les applications lourdes dans le domaine du vrac et de la manutention. Il s'agit d'un produit important pour NORD BeLux, car de nombreux utilisateurs sont actifs dans le domaine du stockage et de la manutention, par exemple dans nos grands ports. Le principal avantage du MAXXDRIVE XT est qu'il combine des couples élevés, jusqu'à 75 000 Nm, avec une capacité thermique élevée, sans avoir besoin d'un refroidissement forcé de l'huile. Cela rend ce système idéal pour les applications lourdes ».
« NORD BeLux travaille pour un mix intéressant de clients. D'une part, nous fournissons les constructeurs de machines qui utilisent nos produits dans leurs propres machines et usines, et d'autre part, nous fournissons les utilisateurs finaux dans un large éventail d'industries. En outre, nous travaillons avec plusieurs partenaires et distributeurs solides en Belgique et au Luxembourg. »
« En tant que fournisseur de produits de haute qualité, nous avons toutes les connaissances nécessaires pour servir de manière optimale les clients ayant des questions techniques complexes. Nous nous efforçons de garantir des délais de livraison fiables et faisons tout pour satisfaire nos clients. »
« Avec la forte augmentation de la demande, notre entreprise connaît également une croissance rapide. Avant la fin de l'année, nous espérons recruter deux nouveaux employés. Nous avons déjà trouvé l'un d'entre eux et nous sommes toujours à la recherche d'un vendeur interne. Grâce à une organisation solide et à la récente relance post-corona, je vois l'avenir de notre entreprise sous un jour extrêmement positif. »