新闻 –

新的“超级工厂”房屋建设,诺德(NORD)电机共同升级

在同一时间内建造三倍数量的公寓:这是房屋建筑公司lindbaecks的目标。为了实现这一目标,这家瑞典公司依靠更先进的自动化。为了进一步提高房屋模块化生产率,在Piteå建立了高效率的制造工厂,驱动和控制设备主要由诺德(NORD)传动集团提供。

Bargteheide, 2021-02-24

在该公司的工厂内,每半小时生产40平方米的住房模块,即每年1600套公寓。长322米,宽96米的制造大厅里,生产物流面积3.1万平方米。打钉机以惊人的速度输送预钉板,长传送带连续输送未来的房屋模块。所有这些运输解决方案、机器和装配线都配备了大量的减速电机和变频器,其中近70%来自诺德(NORD)。“我们对驱动系统的质量非常满意,”lindbaecks运营负责人Mats Riekkola表示,“出色的质量可能是众多机械制造商选择与诺德(NORD)传动集团合作的原因。”用于远距离运输货物的输送机系统的重点是功能性和低运营成本。诺德(NORD)依靠高效节能的电机与减速电机,能量损耗很小,其驱动电子设备具有显著的节能功能。物料供应列车增加了操作安全性,因为它减少了工厂中卡车的数量。时间也起着至关重要的作用,供应链也有助于简化物流部的包装工作。车厢遵循一个特定的时间表,装载的材料符合装配站的要求。