News –

Jubiläum: 30 Jahre NORD in Tschechien

Tschechien gehört zu den aufstrebenden Industrienationen Europas mit langer Maschinenbautradition. Heute sind alle NORD-Produkte auf dem tschechischen Markt erhältlich. Die Niederlassung NORD-Poháněcí Technika, s.r.o. feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

25 years of NORD Czechia

Bargteheide, 2024-06-17

1994 wurde NORD-Poháněcí Technika, s.r.o. etwa 100 Kilometer östlich von Prag in Hradec Králové gegründet. Seit 1996 befindet sich der Hauptsitz der NORD-Tochter direkt in Prag. 2008 entstand dort zudem ein neues Montagewerk mit einer Gesamtfläche von 8167 m2. Die Montage und das Lager nehmen davon 1824 m2 ein und die Büros belegen 750 m2. Heute werden in dem modernen Werk bis zu 11.000 Getriebemotoren pro Jahr bis Baugröße 5 montiert. Weitere Zweigstellen befinden sich in Hradec Králové, Brno und Ostrava.

Als Lieferant von Antriebstechnik hat NORD den größten Marktanteil in Tschechien und befindet sich, gemessen am Jahresumsatz, unter den Top 10 der dort ansässigen internationalen Unternehmen

Umfassender Service und Support

NORD arbeitet eng mit den Kunden vor Ort zusammen, die vor allem die hohe Qualität der Antriebssysteme und -komponenten des Herstellers schätzen. „Wir liefern Antriebslösungen, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden und bieten einen umfassenden Service und Support“, so Managing Director Hynek Zubr. „Die interessantesten Verkaufsartikel sind unsere Antriebe mit dezentralen Frequenzumrichtern – doch unser Fokus liegt momentan darauf, das komplette Produktportfolio anzubieten und gezielt Neukunden anzusprechen.“

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der NORD-Tochter eine große Rolle. Deshalb investiert das Unternehmen in Tschechien bewusst in erneuerbare Energien und legt großen Wert darauf, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Jetzt mehr über weltweite Partner und Hersteller von NORD erfahren!