Entdecken Sie Ihre Einsparpotentiale mit NORD ECO

Mit NORD ECO bieten wir eine Echtzeitanalyse der Energieverbräuche einer ausgewählten Anwendung – basierend auf unserer umfassenden Kompetenz in der Antriebstechnik.

Überdimensionierung und Ineffizienz von Getriebemotoren aller Hersteller werden durch unsere Messungen sichtbar und unterbreiten Ihnen Handlungsempfehlungen. Umgesetzte Handlungsempfehlungen verifizieren wir mit einer zweiten Messung.

Jetzt Effizienzpotential berechnen

Energieeffizienzberatung mit NORD ECO

alt

Unser Beratungskonzept

Vordergründig zeigt NORD ECO die Einsparpotentiale Ihrer Anwendung auf, um den Energieverbrauch für einen geringeren CO₂-Ausstoß sowie Kostenersparnisse zu optimieren. Unser Beratungskonzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Fertigung von Elektromotoren und der Zusammenarbeit mit Kunden aus über 100 Branchen. Dieses gesammelte Wissen fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Antriebe ein, sodass wir Ihnen passende Produkte zur Anwendungsoptimierung anbieten können.

Jetzt Kontakt zu den NORD-Experten aufnehmen

Mit NORD ECO schaffen wir eine fundierte, datenbasierte Entscheidungsgrundlage für die Optimierung von Antriebssystemen. Durch strukturierte Analysen und gezielte Modernisierungsmaßnahmen unterstützen wir unsere Kunden dabei, Betriebskosten nachhaltig zu senken, Energieeffizienzpotenziale zu erschließen und die Prozesssicherheit zu erhöhen. Damit ist NORD ECO für uns ein strategisches Instrument, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden langfristig zu stärken.

Messung der Leistungsdaten

Nach Installation von NORD ECO zwischen Antrieb und Stromversorgung werden in Echtzeit und über zwei Monate hinweg Daten über dauerhafte Belastungen, Lastspitzen und unregelmäßige Zustände aufgezeichnet. Durch den langen Zeitraum wird eine höhere Datendichte ermittelt, die Muster und zufällige Ausreißer erkennen lässt, wodurch ein Lastzyklus der kompletten Anlage erstellt werden kann.

NORD ECO arbeitet mit einem Energiemessgerät, das Stromstärke und -spannung misst. Es bestimmt die Wirk- bzw. die Blindleistung, also die tatsächlich genutzte bzw. nicht genutzte Energie, und ermittelt daraus im Verhältnis den Leistungsfaktor.

Auswertung der Daten

Ist die Erhebung abgeschlossen, werden die Daten in eine eigens von NORD entwickelte Software hochgeladen und automatisch ausgewertet. Der Kunde erhält die Auswertung in Form eines PDF-Dokuments, in dem die wesentlichen Eckdaten dargestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Interpretation der Daten.

In der Ergebnisauswertung lässt sich aufgrund der Vielzahl der aufgezeichneten Daten genau ablesen, ob eine Anlage in der verwendeten Dimensionierung den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht. Überdimensionierung ist einer der häufigsten Punkte, die bei der Optimierung auf Energieeffizienz eine Rolle spielen.

Ihre Vorteile mit NORD ECO

Messbar machen

Mit NORD ECO wird der Energieverbrauch Ihrer Anlage oder einzelner Antriebe erstmals im Detail messbar. Nur mittels einer umfangreichen Datenanalyse, die Muster und Ausreißer erkennen lässt, kann eine aussagekräftige Auswertung erfolgen, die mögliche Einsparpotentiale aufdeckt.

Genau analysieren

Bei der Auswertung und Interpretation der gesammelten Daten werden Werte zu Verbrauch, Auslastung und TCO (Total Cost of Ownership) aufgeschlüsselt. Die ermittelten Eckdaten dienen dem Vergleich mit möglichen anderen Antriebssystemen, um ökologisch und wirtschaftlich die beste Entscheidung treffen zu können.

Potenziale nutzen

Durch den Einsatz passender Antriebssysteme lassen sich der CO₂-Ausstoß reduzieren, der Energieverbrauch senken und die Kosten für Verwaltung, Wartung und Verschleiß optimieren. Des Weiteren bietet die Variantenreduzierung zusätzlich die Möglichkeit, Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse zu straffen.

NORD ECO Quick Kalkulator

Erfahren Sie hier, welche Einsparpotenziale Sie mit effizienter NORD Antriebstechnik realisieren können. Geben Sie die Eckdaten Ihrer Anlage ein. Wenn Sie dann noch Ihre installierte und die gewünschte Effizienzklasse auswählen, zeigt Ihnen unserer NORD ECO Quick Kalkulator das mögliche Einsparpotenzial an.

Alternative Komponenten

Seit 1965 hat NORD Erfahrung in der Herstellung und im Einsatz von Antriebskomponenten, die uns uns einen weitreichenden Einblick in die Praxis bieten. Ein Beispiel beschreibt den Einsatz eines Antriebssystems mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 1,1 kW, in der Spitze 1,9 kW, die mit einem 4 kW-Motor angetrieben wird. Hierbei entsteht lediglich eine 30-prozentige Auslastung des Antriebs und damit ein entsprechend hohes Einsparungspotential. Der Einsatz eines Motors mit 2,2 kW Leistung hebt in diesem Fall die Auslastung auf knapp 50 % und bietet weiterhin Reserven für eine mögliche Mehrlast.

Bei großen Anlagen mit zahlreichen Antrieben, etwa in der Intralogistik, kann NORD ECO dazu beitragen, nicht nur die eingesetzte Leistung der einzelnen Antriebssysteme zu optimieren, sondern auch die Anzahl unterschiedlicher Systeme zu verkleinern. Dadurch senken sich auch die Kosten und benötigten Kapazitäten für Wartung und Ersatzteillogistik.

Reduzierung der Varianten

So signifikant die Vorteile einer NORD ECO-Messung für ein einzelnes Antriebssystem sind, über eine ganze Anlage gesehen, potenzieren sie sich noch. Bei großen Anlagen mit zahlreichen Antrieben, etwa in der Intralogistik, kann NORD ECO dazu führen, die Anzahl unterschiedlicher Antriebssysteme deutlich zu verkleinern. Eine solche Variantenreduzierung hilft, über die Gesamtanlage Verwaltungskosten zu minimieren und Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse zu straffen. Die hocheffizienten NORD Motoren, die ein konstantes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich leisten, eignen sich besonders für eine Variantenreduzierung.

In zahlreichen Messungen hat NORD DRIVESYSTEMS bisher die Lastprofile von Antriebssystemen erstellt. Wir bieten den Service sowohl für Anlagen mit eigenen als auch mit Fremdkomponenten. NORD ECO hat bereits einer Vielzahl von Kunden geholfen, die Energieeffizienz der Produktion zu verbessern und damit auch ihren Carbon-Footprint zu verkleinern.

LogiDrive®-Lösungsräume

Die Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden sind sehr individuell. Wir bieten erprobte, sichere Lösungen für viele Anwendungen in der Logistikbranche.

Wir nennen es Lösungsräume. Erprobt für gängige Anwendungen bei unterschiedlichen Zielsetzungen. Egal, ob Sie Ihren Schwerpunkt auf die Effizienz, eine geringe Anzahl von Varianten, Softwarelösungen oder Predictive Maintenance legen – wir haben eine Lösung für Sie.

Mehr zu LogiDrive®

Weitere energieeffiziente Produkte von NORD

IE5+ Synchronmotoren

Effizient. Hygienisch. Kompakt.
Die neue Motorengeneration der NORD IE5+ Synchronmotoren fertigen wir in eigener Produktion für den Einsatz in der Intralogistik sowie im Bereich Getränke- und Lebensmittelindustrie.

DuoDrive mit integriertem IE5+ Motor

Aus Zwei wird Eins.
Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Ein hocheffizienter IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse.

Elektronische Antriebstechnik

Frequenzumrichter und Schaltschränke
Frequenzumrichter und Motorstarter mit sehr hoher Leistung von bis zu 160 kW von NORD DRIVESYSTEMS bekommen Sie als zentrale Lösung für die Schaltschrank-Installation oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld. Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihrer Anwendung passt!

Themen der Energieeffizienz

Total Cost of Ownership

Gesamtkostenreduzierung
Unser Ziel für unsere Kunden ist die Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO). Diese umfasst alle Kosten, die mit dem Kauf, dem Betrieb, möglichen Wartungen und dem Recycling eines Antriebssystems in Verbindung stehen.

Globale Effizienzvorschriften

Ländervorschriften
Unser breites Sortiment an Elektromotoren, die alle weltweit gängigen Effizienzvorschriften und Normen erfüllen. Unsere leistungsstarken und robusten Motoren kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz und lassen sich mit allen NORD-Getrieben kombinieren.

Modernisierung und Erweiterung

Technisch auf dem neuesten Stand
Die Modernisierung des Antriebs dient der Aktualisierung auf eine neuere Technologie, der Steigerung der Effizienz und damit der Verringerung des CO₂-Footprints. Profitieren Sie vom technischen Fortschritt und bringen Sie Ihre Antriebstechnik auf den neuesten Stand! Mit NORD haben Sie einen kompetenten und erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der weiß, worauf es dabei ankommt.

Nehmen Sie mit Ihrem Service-Berater Kontakt auf