News –

Die größte NORD-Niederlassung in den USA

Der norddeutsche Antriebshersteller NORD DRIVESYSTEMS hat auch einige Niederlassungen in den USA. Im HUB in Waunakee werden nicht nur Motoren und Antriebskomponenten für den US-Markt gefertigt, montiert und verkauft, der Standort bietet auch einen umfassenden Service.

NORD Waunkee South Expansion exterior view

Bargteheide, 2022-07-11

Waunakee liegt im mittleren Süden von Wisconsin. Die dortige NORD-Niederlassung wurde bereits 1979 gegründet. Mit einer Fläche von 22.550 m2 und ca. 484 Mitarbeitern ist das der größte der drei US-Standorte – zum Vergleich: die Niederlassung in Corona hat eine Fläche von 2.800 m2 und dort arbeiten ca. 19 Mitarbeiter, der Standort in Charlotte (Kalifornien) hat 2400 m2 und beschäftigt ca. 22 Mitarbeiter. In Waunakee werden nicht nur NORD-Antriebe produziert und verkauft. Im HUB wird auch das gesamte NORD-Portfolio montiert. „Wir freuen uns über die gute wirtschaftliche Entwicklung an unserem Standort in Waunakee,“ so Jörg Niermann, Marketingleiter von NORD. „Eine projektnahe Beratung und hohe Verfügbarkeit der benötigten Antriebstechnik, kurze Lieferzeiten und ein schneller Service vor Ort machen NORD DRIVESYSTEMS zu einem flexiblen und zuverlässigen Antriebspartner weltweit.“

Jetzt mehr zum NORD-HUB in Waunakee erfahren!