해리슨 가금류
NORD, 최첨단 사료 공장에 동력 공급
수백만 마리의 닭을 위한 곡물 및 사료의 가공과 유통에는 효율적이고 신뢰할 수 있는 장비와 인프라가 필요합니다. 작년 해리슨 폴트리(Harrison Poultry)의 사장 겸 CEO인 데이비드 블레스(David Bleth)와 그의 팀이 조지아주 크로포드빌에 새로운 사료 공장을 설계하고 건설하기 시작했을 때, 그들은 컨베이어 시스템, 리프팅 기어, 믹서 및 스크류에 필요한 간단하고 신뢰할 수 있는 메카트로닉스 구동 솔루션을 어디서 구해야 할지 정확히 알고 있었습니다.
오랜 우정은 새로운 기회와 전략적 파트너십을 만들어 냅니다
몇 가지 중요한 이유로 해리슨 폴트리는 5,200만 달러 규모의 시설에 NORD DRIVESYSTEMS를 기어드 모터 공급업체로 선정했습니다.
조지아주 아테네에 위치한 NORD의 유통 파트너인 캠벨 세일즈는 수년 동안 해리슨의 다양한 시설에 전략적 통합업체이자 공급업체로 활동해 왔습니다. 따라서 캠벨이 제공하는 NORD의 검증된 제품, 서비스, 지원, 물류 및 전문성을 계속 활용하는 것이 합리적이었습니다.
해리슨의 운영 관리자 데이비드 세일러스는 “윌 캠벨이 조지아주 윈더에 있는 우리의 오래된 사료 공장에 NORD 기어 유닛을 설치하도록 설득했습니다”라고 말합니다. “그게 20년 전 일인데, 유닛들은 여전히 가동 중입니다. 그 이후로 우리는 몇 대를 더 구입했는데, 결과는 똑같았습니다.”
세일러스는 캠벨 세일즈와 협력하여, 해리슨의 기업 프로젝트 매니저 닉 스트레인지(Nick Strange) 및 나머지 해리슨 팀과 함께 향후 20년 이상 곡물 및 사료 수요를 충족할 수 있는 최첨단 시설을 설계하고 건설하기 시작했습니다. 호겐슨 건설(Hogenson Construction)이 이 대규모 프로젝트의 총괄 시공사로 선정되었습니다.
Harrison, Hogenson 및 Campbell의 팀은 협력하여 NORD의 기어 유닛과 MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛을 공동으로 선정하고 규격을 결정했습니다. 이후 NORD의 애플리케이션 엔지니어들은 제분 시스템 및 장비를 공급할 미국의 다양한 글로벌 선도 제조업체들과 직접 협력하여 설계, 조립 및 시운전 측면에서 지원을 제공했습니다.
NORD의 헬리컬 베벨 기어 유닛, NORDBLOC.1® 평행축 기어 유닛 및 MAXXDRIVE™ 산업용 기어 유닛은 Harrison에 다양한 제품적 이점을 제공했습니다.
NORD의 솔루션은 구식 샤이브, 풀리, 벨트, 보호 장치 등을 대체했습니다. 또한 훨씬 더 안전하고 효율적인 다이렉트 드라이브 방식을 채택했습니다. 컨베이어 벨트와 풀리에 흔히 수반되는 유지보수 및 서비스 요구 사항이 줄어들었기 때문에, 해리슨에게는 비용 효율성도 높아졌습니다. 움직이는 부품 수가 감소함에 따라 전반적인 신뢰성이 향상되었고, 재고로 확보해야 할 소모품의 수량도 줄었습니다.
이 프로젝트를 위해 2.2kW에서 150kW에 이르는 모든 NORD 기어 유닛에는 모터 교체를 용이하게 하기 위해 NEMA 입력 어댑터가 장착되었습니다. 해리슨 사료 공장 프로젝트에는 약 450 Nm에서 56,500 Nm에 이르는 토크를 가진 75종 이상의 다양한 NORD 제품이 사용되었습니다. NORD의 광범위한 제품 라인업은 의사 결정 과정에서 핵심적인 요인이었으며, 해리슨이 모든 요구 사항을 하나의 주요 판매 파트너에게 통합할 수 있게 해주었습니다.
결과가 훌륭합니다
“이제 25,000톤 이상의 곡물을 저장할 수 있는 충분한 공간이 확보되었습니다,”라고 세일러스는 말합니다. “현재 주당 총 14,000톤의 사료를 생산할 수 있는 두 개의 펠릿 생산 라인이 가동 중이지만, 세 번째 라인을 추가하면 생산량을 21,000톤까지 늘릴 수 있습니다. 또한 대두박용 사일로를 설치할 계획도 있어, 향후 5,000톤의 추가 저장 용량을 확보할 수 있을 것입니다. 이 외에도 주 철도선에서 분기되는 약 2.5km 길이의 순환 선로를 건설해야 했는데, 여기에는 각각 15대의 C114 철도 차량을 수용할 수 있는 보조 선로 두 개가 있습니다. 정말 인상적인 시설입니다.”
“시간당 170톤의 곡물을 처리하는 분쇄기 2대와 시간당 240톤 용량의 교반기를 보유하고 있습니다.”라고 스트레인지(Strange)는 말합니다. “이 제분소에는 총 4,500kW의 출력을 가진 모터가 장착되어 있으며, 그중 95%가 NORD 기어 유닛을 탑재하고 있습니다. 이 장비들은 에너지 효율이 훨씬 뛰어나며, 이는 오늘날 점점 더 중요해지고 있는 요소입니다. 우리는 이 결정을 매우 만족스럽게 생각합니다.”
해리슨의 성공 스토리: 소박한 시작에서 세계적인 성공으로
1949년, 제2차 세계대전 참전 용사이자 조지아 대학교 농업경제학과 졸업생인 해롤드 해리슨은 주당 약 3,000마리의 병아리를 부화시키기 위해 부화기에 1,000달러를 투자했습니다. 1955년이 되자 그는 이미 주당 15만 마리의 닭을 판매하고 있었으며, 곧 조지아주 베들레헴에 자체 가공 공장을 세웠습니다.
현재 이 회사는 1,000명 이상의 직원을 두고 있습니다. 해리슨 폴트리는 연간 약 143,000톤의 닭고기를 생산합니다. 제품 라인업에는 통닭, 부위별 도매 제품, 뼈 없는 닭고기가 포함되며, 대부분은 상업용 식품 가공업체나 외식업계의 국내외 고객들에게 공급됩니다. “골든 굿니스(Golden Goodness)” 제품 시리즈로 잘 알려진 이 회사는 계속해서 성장하고 있으며, 미국 내 20대 가금류 생산 기업 중 하나로 전 세계 농부, 가족 및 이해관계자들에게 생계를 제공하고 있습니다.