Superior Lidgerwood Mundy Corp.
크레인 산업용 드라이브 솔루션
우리의 목표를 달성하기 위해서는 최고의 구동 기술과 이를 윈치 및 호이스트에 통합하는 데 필요한 애플리케이션 지원을 찾아야 했습니다. 우리는 NORD가 폭넓은 제품 라인업과 뛰어난 공급 안정성, 그리고 경쟁력을 확보하는 데 필요한 가격 경쟁력을 모두 갖추고 있음을 금세 확인했습니다.
고객 중심
위스콘신주 수페리어에 본사를 둔 SLM은 150년 전 목재 산업에서 시작했습니다. SLM은 2세대, 심지어 3세대에 이르는 매우 숙련된 기계 및 금속 공학 기술자들을 보유하고 있습니다. 이 회사는 또한 케이블카 건설 분야에서도 뿌리를 두고 있으며, 리프팅 기술 분야의 혁신은 여러 세계 박람회에서 인정받았을 뿐만 아니라 파나마 운하와 후버 댐과 같은 역사적인 랜드마크 건설에 결정적인 역할을 했습니다. SLM은 기계식 리프팅 장치에 대한 독보적인 경험을 현대적인 구동 기술과 결합할 방법을 모색했습니다. 여기에는 최첨단 제어 시스템, 유압식 레벨링 장치 및 자동화 솔루션이 포함되며, 이를 통해 SLM의 제품은 비용 효율적이고 신뢰할 수 있으며 무엇보다도 더 안전해집니다.
프로젝트 과제
SLM은 바지선을 위한 보다 효율적이고 표준화된 위치 조정 시스템에 대한 수요를 충족하고자 했습니다. 기존의 위치 조정 장치는 종종 개별 하역 설비에 특화되어 있으며, 수십 년 전 기술에 기반을 두고 있어 운용에 상당한 경험이 필요합니다. 현재의 인력 부족과 많은 항만 근로자가 은퇴 연령에 도달하고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 기술을 갖춘 인력을 찾기는 점점 더 어려워지고 있습니다. 게다가 이 작업의 상당 부분은 수작업으로 이루어집니다. 작업자들은 악천후 속에서도 무거운 밧줄을 끌어올리고 바지선과 부두 측면을 따라 이동해야 합니다. 이는 매우 어렵고 위험한 작업이라, 요즘에는 이를 수행할 의향이 있는 사람을 찾기가 점점 더 어려워지고 있으며, 기꺼이 하려는 사람들은 대개 자신이 훈련받은 시스템에만 익숙한 경우가 많습니다.
마찬가지로, 곡물, 석탄 및 비료 시설 상단에서 사용되는 트리퍼 컨베이어의 운영도 개선이 필요했습니다. 트리퍼 컨베이어의 경우, 작업자가 수동으로 유압 클러치를 작동시켜 트리퍼 장치를 활성화해야 합니다. 트리퍼가 정지하면 일련의 브레이크에 의해서만 제자리에 고정되는데, 이러한 설비의 극심한 부하와 장시간 가동으로 인해 이 브레이크들은 신뢰성이 떨어지는 것으로 알려져 있습니다. 이 시나리오에서 또 다른 위험 요소는 작업자가 종종 수백 미터 높이의 고공에서 작업해야 한다는 점입니다. 이곳에서 미끄러지거나 장비 오작동이 발생하면 고속으로 작동하는 컨베이어 벨트나 그 아래 바닥으로 추락할 수 있습니다. 게다가 곡물 분진에 지속적으로 노출되는데, 이는 작업자의 폐를 손상시킬 뿐만 아니라 폭발 위험도 있습니다.
애플리케이션 솔루션
SLM의 목표는 최소한의 운영자 교육만으로 가동할 수 있는 표준화되고 대체로 자동화된 시스템을 개발하는 것이었습니다. 이러한 시스템을 개발할 때의 과제는 운영 요구 사항과 비용 효율적인 솔루션을 조화시키는 데 있었습니다. 플랜트 운영자들은 더 높은 안전성과 효율성을 요구했지만, 대부분 비용 부담을 우려했습니다.
이에 따라 NORD 기술을 기반으로 한 SLM의 표준 윈치용 S 시리즈가 개발되었으며, 이 제품은 비용, 효율성 및 요구되는 안전성 향상 측면에서 탁월한 균형을 제공합니다. SLM의 엔지니어링 매니저인 케네스 베르멘(Kenneth Behrmen)은 다음과 같이 설명합니다. “이 사례와 수많은 다른 사례에서 NORD의 엔지니어링 팀은 설계 및 적용에 대한 조언을 제공하여 우리가 설계 개선의 선두에 서도록 지원해 주었습니다. 이제 우리는 제조사의 개발 팀의 전폭적인 지원을 받아 기어모터를 독창적인 응용 분야에 적용할 수 있게 되었으며, 이를 통해 다른 업체들이 제공하지 못하는 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.”
트리퍼 컨베이어를 위해 NORD 기어와 첨단 위치 제어 장치가 장착된 수직 장착형 앵글 윈치 한 쌍이 개발되었습니다. 이 시스템을 통해 운영 직원은 원격 스테이션에서 모든 제어가 가능해져, 작업자가 트리퍼 위나 근처에서 작업해야 할 필요가 없어졌습니다. 또한 이 시스템은 훨씬 더 높은 정밀도를 제공하며, 구형 설비에서 흔히 발생하는 자재 유출을 방지합니다.
현재 SLM은 인명 사고 위험을 줄이고, 유지보수 및 점검 시간을 대폭 단축하며, 설비의 수명을 연장하기 위해 자사 솔루션에 완전 밀폐형 기어를 적용하는 데 주력하고 있습니다. NORD는 노출된 기어, 체인 또는 벨트 없이 이를 가능하게 하여, SLM이 경쟁사보다 더 안전하고 더 높은 투자 수익률을 제공하는 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다.