News –

Der NORD-Standort Gadebusch setzt auf Solarstrom

Das NORD DRIVESYSTEMS -Werk in Gadebusch bezieht künftig rund ein Drittel seines Strombedarfs aus einem Solarpark im benachbarten Lützow. Die Maßnahme reiht sich ein in die gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie des Systemanbieters für Antriebstechnik

Webnews Solarpark-Gadebusch 2026 Quelle: Theresa Franz / SVZ

Bargteheide, 2026-10-05

Der Standort NORD Fertigungstechnik in Gadebusch/Mecklenburg-Vorpommern fertigt an sechs Tagen die Woche rund um die Uhr Gehäuse, Wellen und Schnecken. In fünf Hallen arbeiten mehr als 180 Menschen an über 80 Maschinen und 60 verketteten Anlagen. Die Energie dafür kommt nun zu einem großen Teil aus einem nahegelegenen Solarpark in Lützow, dessen größter Abnehmer das Werk sein wird. Von den im Jahr bereitgestellten 6,2 Millionen Kilowattstunden Strom wird der Betrieb 2,67 Millionen Kilowattstunden abnehmen. Das macht rund ein Drittel seines Strombedarfs aus.

Standorte tragen zum Erreichen der NORD-Nachhaltigkeitsziele bei

Es ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der NORD DRIVESYSTEMS Gruppe, den Eigenstromanteil beziehungsweise den Einsatz erneuerbarer Energien kontinuierlich zu steigern. Damit möchte das Unternehmen seinem Ziel näherkommen, die Treibhausgasemissionen in den Scope-1- und Scope-2-Bereichen bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2024 um 45 Prozent zu senken. An verschiedenen Standorten der NORD-Gruppe werden dazu entsprechende Projekte zum Einsatz regenerativen Stroms umgesetzt. Sie tragen damit wesentlich zum Erreichen der Gruppenziele bei.

Jetzt mehr über die Nachhaltigkeitsstrategie von NORD erfahren!