H+E Logistik

Antriebslösung für Tunnelbandantriebe

Für die Schnellbahn „London Crossrail“ werden im Zentrum Londons kilometerlange Tunnelröhren neu gebohrt. Der Abtransport des lehmigen Aushubs stellt spezielle Anforderungen an Transportbänder und deren Antriebstechnik.

H+E Logistik

Der Kunde im Blick

Die H+E Logistik GmbH mit Hauptsitz in Bochum produziert Tunnelbandanlagen, Nachläuferbänder für Tunnelbohrmaschinen sowie Fördersysteme für Bergbau, Baustoffindustrie und Hafenwirtschaft. Zum Leistungsspektrum zählt insbesondere die Entwicklung und Anpassung kundenspezifischer Lösungen, die originäre Standortbedingungen und Anforderungen der Zielanwendung berücksichtigen. H+E ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Tunnelbohrmaschinen- Herstellers Herrenknecht AG.

Das Projekt im Blick
Zuverlässige Getriebemotoren im Blockgehäuse an speziell für den Baugrund adaptierten Förderbandanlagen tragen zum zügigen Vortrieb von Tunneln für die „London Crossrail“-Strecke unter dem Zentrum der britischen Hauptstadt bei. Der Schnellbahnbau ist das derzeit größte Infrastrukturprojekt Europas, das

  • eine neue Ost-West-Verbindung mit 118 km Strecke schafft und
  • ein Gesamt-Investitionsvolumen von über 17 Mrd. EUR umfasst.

Projektanforderungen

Das Londoner Nahverkehrsnetz wird derzeit um die völlig neue Ost-West-Schnellbahn „London Crossrail“ mit über 100 km Strecke ergänzt. Das Bauprojekt erfordert auch den Vortrieb vieler Kilometer Tunnel durch das Herz der Stadt. Zum Abtransport des Ausbruchs von den Tunnelbohrmaschinen baute das deutsche Unternehmen H+E Logistik spezielle Tunnelbandanlagen und stattete diese mit Getriebemotoren von NORD DRIVESYSTEMS aus.

Anspruchsvoller Materialtransport. – Der typische „London Clay“ setzt den Bohrern selbst keinen großen Widerstand entgegen, doch seine klebrige Beschaffenheit bringt beim Abtransport besondere Herausforderungen mit sich. Zur besseren Handhabung werden dem Ausbruch direkt an den Bohrern Tenside zugesetzt. Auf Standardbändern würde die Londoner Mischung aus lehmiger Erde und Zusatzstoffen teils hartnäckig anhaften. H+E Logistik setzt deshalb besondere Kunststoffbeschichtungen ein und entwickelte zudem ein spezielles Abstreifsystem, um Probleme durch festklebendes Fördergut zu verhindern.

Erstens verlässlich, zweitens flexibel. – Für einen störungsarmen Betrieb war außerdem langlebige und wartungsarme Förderantriebstechnik gefragt. Erwünscht war darüber hinaus eine möglichst flexible Auslegung, um die potenzielle Weiterverwendung der Systeme andernorts nach Projektende zu erleichtern. H+E griff auf Lösungen von NORD DRIVESYSTEMS zurück, da sich Getriebemotoren von NORD bereits bei zahlreichen gemeinsamen Projekten in rund zehn Jahren regelmäßiger Zusammenarbeit bewährt hatten.

Anwendungslösung

An den Tunnelbändern in London werden Kegelradgetriebemotoren mit einer beidseitigen glatten Abtriebswelle eingesetzt. Über eine Spannkupplung wird das Moment auf den Bandförderer übertragen. Erstens trägt diese Auslegung dazu bei, die Variantenvielfalt in Grenzen zu halten. Zweitens lassen sich die Bandanlagen, die eventuell noch an anderen Einsatzorten weiterverwendet werden sollen, dank der beidseitigen Welle später grundsätzlich ausgesprochen variabel an neue örtliche Gegebenheiten adaptieren.

Aus einem Guss. – Getriebe für horizontale und vertikale Förderanlagen fertigt NORD generell mit einteiliger Gehäusekonstruktion, die besonders hohe Querkraft- und Drehmomentbelastungen toleriert. Dies gilt selbst für äußerst starke Industriegetriebe bis 242.000 Nm, die bei extremen Steigungen der Förderstrecke und sehr hohen zu transportierenden Mengen benötigt werden. Ein Versatz der Wellenachsen ermöglicht zudem eine sehr kompakte Bauweise und den Einsatz größerer Wälzlager, die eine hohe Lagerlebensdauer garantieren.

Schnell verfügbar. – Die meisten Getriebe und Getriebemotorentypen für Förderanwendungen kann NORD weltweit zügig liefern. Selbst bei einem so langfristigen Projekt wie „London Crossrail“ erwies sich das bereits als klarer Vorteil: Als H+E für nicht im Voraus planbare zusätzliche manuelle Ausbruchsarbeiten den Auftrag erhielt, binnen acht Wochen geeignete Kurzbänder bereitzustellen, lieferte NORD die dafür erforderliche Antriebstechnik bereits fünf Tage nach Bestellung an.

BLOCK Kegelradgetriebemotor

Kegelradgetriebe mit robustem Gehäuse und hoher Übersetzung

  • 0,12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50.000 Nm
  • Hohe Leistungsdichte
  • Wartungsarm bei langer Lebensdauer
  • Hohe Radial- und Axialbelastbarkeit

MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe

Industriegetriebe mit kompaktem, modularem Design

  • Leistungen: 1,5 kW – 6.000 kW
  • Drehmoment: 15.000 Nm – 282.000 Nm
  • XC für eXtra Compact
  • Geringe Laufgeräusche
  • Geräuscharmer Betrieb

AS0304 - Application Sheet AS0304 - Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie


AS0304 - Application Sheet AS0304 - Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0008 - Case Study CS0008 - H+E Logistik - Antriebslösungen für Tunnelbandförderer


CS0008 - Case Study CS0008 - H+E Logistik - Antriebslösungen für Tunnelbandförderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Weiterführende Informationen finden Sie hier: