« Suivez vos points forts et vos passions ! »

Les femmes dans les métiers des STIM : pourquoi cela mérite-t-il un article de blog ? Parce qu’elles restent encore une rareté. Nous avons cherché à comprendre pourquoi et comment changer cela. Cinq collègues féminines de NORD nous donnent un aperçu de leur « univers STIM » personnel

Thurid Timm, responsable de la continuité des activités

Thurid coordonne l’ensemble des efforts pour permettre à NORD de rester opérationnel en cas d’urgence.

Pour cela, elle met à profit ses principaux atouts : elle est douée pour la communication et sait tisser des liens. C’est ainsi qu’après avoir exercé les métiers d’agent immobilier, de psychologue d’entreprise et de diplômée en gestion d’entreprise, elle a rejoint le service informatique d’un fabricant de systèmes d’entraînement – où elle travaille aujourd’hui au sein de l’équipe chargée de la continuité des activités et de la gestion de l’architecture d’entreprise. Avec ses collègues, elle élabore des plans d’urgence et de reprise d’activité qui permettent à NORD de rester opérationnelle en cas de crise, par exemple lors d’une attaque par ransomware. Pour ce faire, elle rassemble les connaissances issues des services informatiques, de la production et des départements spécialisés des différents sites.

Mieux faire connaître les possibilités d’épanouissement professionnel dans l’informatique

« J’ai rédigé mon mémoire de master chez NORD en tant qu’étudiante salariée au sein des départements Informatique et Gestion de la chaîne d’approvisionnement, sur le thème des stratégies efficaces de gestion prévisionnelle des stocks. À un moment donné, la question s’est posée : que vas-tu faire après tes études ? Je trouvais NORD extrêmement intéressant en tant qu’employeur et je souhaitais rester dans l’entreprise après l’obtention de mon diplôme. À l’époque, j’avais toutefois plutôt l’impression que l’informatique consistait principalement à programmer et à travailler beaucoup avec du matériel et des logiciels. Je ne m’étais pas rendu compte jusqu’alors que l’informatique pouvait recouvrir bien plus de choses – notamment mon poste actuel. Si je n’étais pas entrée dans le domaine de l’informatique grâce à mon stage chez NORD, je n’aurais jamais eu l’idée de postuler dans ce secteur. Ce n’est qu’à travers ma propre expérience que j’ai vraiment pris conscience de la diversité de ce domaine. C’est exactement ce que nous, les femmes exerçant des métiers dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), devrions mieux faire passer : qu’il existe bien plus de possibilités que ce que l’on imagine à première vue. »

Laura Sophie Haag, Développement des processus et de l’organisation

Laura est une force motrice dans le développement des processus etde l’organisation.

En tant que psychologue d’entreprise, elle travaille au sein de l’équipe de développement des processus et de l’organisation pour aborder les aspects sociaux des efforts en matière de développement durable. Outre le développement des collaborateurs, cela inclut également la diversité. Pour une entreprise de construction mécanique comme NORD, cela signifie avant tout cibler plus spécifiquement les femmes pour les métiers des STIM. L’entreprise a déjà enregistré des succès dans ce domaine : le nombre de jeunes femmes débutant leur carrière chez NORD est en hausse constante.

Lutter contre les stéréotypes de genre sur le lieu de travail

« La présence des femmes dans le monde des STIM n’est toujours pas la norme. Il est important pour moi que nous remettions en question les stéréotypes liés aux rôles, que nous mettions en avant les opportunités prometteuses et que nous créions des conditions-cadres permettant à chacun de mettre à profit ses atouts chez NORD, quel que soit son genre. »

Milena Wilke, responsable d’équipe Traitement des commandes, Technical Order Processing (TOP)

Milena veille à ce que les configurations spéciales soient rapidement transformées en nomenclatures SAP sans erreur.

Elle transmet clairement son savoir-faire technique à ses collègues commerciaux au sein de son équipe. Née en Bulgarie, elle a suivi des études d’ingénierie mécanique, bien que ses parents aient initialement envisagé pour elle une carrière dans le domaine économique plutôt que technique. Dès la fin de ses études, au début des années 2000, elle a rejoint la conduite de projet chez NORD. En 2015, elle a intégré le service TEchnical Order Processing.

Surmonter les doutes quant à ses capacités et ses performances

« J’avais une vingtaine d’années lorsque je suis arrivée chez NORD. Je devais relever deux défis : j’étais jeune et je n’avais aucune expérience professionnelle, ce qui mettait mes connaissances à l’épreuve, et j’étais une femme, ce qui était à l’époque une rareté dans un métier technique. Au bout d’un peu plus d’un mois, j’ai été chargée d’animer des formations. Je me retrouvais alors dans une salle avec des hommes chevronnés issus des filiales, qui me demandent aujourd’hui encore de l’aide. Même si les conditions se sont améliorées au fil des ans, je comprends aussi que les femmes ont encore aujourd’hui du mal à trouver un emploi. Être jeune, célibataire et sans enfant, ce sont des clichés qui ne sont pas toujours bien perçus, mais cela vaut la peine de persévérer. Aujourd’hui, je ne suis pas seulement ingénieure en génie mécanique, je suis aussi maman de trois enfants et j’arrive très bien à trouver un équilibre entre tout cela. NORD apporte son soutien à plusieurs niveaux et aide également les jeunes femmes à bénéficier d’une chance équitable au début de leur vie professionnelle. »

Carolin von Rönne, responsable d’équipe Développement des processus et de l’organisation

Carolin est coresponsable de l’élaboration de la stratégie d’entreprise de NORD et supervise les initiatives du groupe en matière de développement durable.

La petite-fille du fondateur de NORD avait en réalité choisi une carrière dans la finance, où elle a effectué ses études et fait ses débuts professionnels. Après avoir obtenu un master à Londres, elle a franchi le pas en 2020 pour relever son plus grand défi : rejoindre l’entreprise familiale.

Inspirer les autres grâce à de formidables modèles

« Dans les métiers des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), les femmes jouissent d’une grande considération auprès de leurs collègues. Pourtant, dès l’école, elles renoncent souvent aux matières STIM et à cette voie professionnelle. J’en suis convaincue : l’intérêt est bien là, mais on ignore souvent vers quels secteurs professionnels on peut s’orienter. C’est là que nous devons inspirer et montrer, grâce à de formidables modèles, que les métiers STIM sont passionnants et variés, et qu’ils offrent de nombreuses opportunités de carrière. Il existe de nombreuses initiatives qui mettent en relation les élèves et les entreprises. Nous y participons également et donnons un aperçu de notre travail. Mon grand-père et ma mère m’ont beaucoup inspirée. Développer une entreprise de construction mécanique jusqu’à atteindre la taille de ce groupe a été impressionnant. Et je me suis sentie responsable de soutenir ma famille dans ses grandes missions. Mon arrivée dans l’entreprise familiale s’est automatiquement accompagnée d’attentes à mon égard, auxquelles il fallait répondre. Je suis consciente de ce défi et j’ai appris à y faire face. »

Esther Reinbothe, directrice de la division des ressources humaines

Esther et son équipe mènent NORD vers une gestion moderne des ressources humaines.

Pour cela, elle s’appuie sur sa longue expérience acquise à diverses positions internationales de direction des ressources humaines au cours de ses précédentes étapes de carrière. Le fait d’avoir été confrontée à différentes cultures d’entreprise et de travail l’a profondément marquée, tout comme de nombreux dirigeants et dirigeantes inspirants, notamment en ce qui concerne la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Son thème de prédilection : la remise en question des filtres inconscients.

Privilégier les points forts plutôt que les stéréotypes

« Les femmes sont confrontées à un dilemme : si elles se conforment aux rôles sociaux, elles passent souvent inaperçues et on ne leur accorde pas la capacité de diriger. Si elles s’affirment, elles sont rapidement jugées négativement, tant par les hommes que par les femmes. Je pense qu’une culture de direction ouverte et moderne offre ici des pistes de solution. Un dirigeant doit-il aujourd’hui impérativement toujours s’imposer avec fermeté ? Ou devrait-il plutôt avoir la capacité de convaincre les autres et de les rallier à ses idées ? En orientant la réflexion dans cette direction, on parvient à mieux se comprendre. Ainsi, plutôt que de suivre des stéréotypes, il faut se demander : qu’est-ce qui est nécessaire dans telle ou telle situation ? Où se trouvent les atouts complémentaires ? Savoir interpréter correctement ces différences et ne pas se précipiter vers des jugements hâtifs en prenant des raccourcis sera essentiel pour mieux identifier et développer les talents féminins chez NORD. »

Garantir la diversité : ce que fait NORD

Cela fait partie des objectifs de la stratégie de développement durable 2030 : NORD souhaite augmenter la proportion de femmes dans les métiers des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi que dans ses postes de direction. Comment y parvenir ? L’entreprise mise pour cela sur différentes mesures. En voici une sélection :

Culture de direction

  • Ateliers sur le leadership égalitaire, par exemple pour résoudre les stéréotypes liés au genre et tirer parti des avantages des équipes diversifiées
  • Création d’un environnement de travail inclusif, dans lequel tous les collaborateurs sont encouragés et respectés de la même manière

Environnement de travail

  • Horaires de travail flexibles, télétravail et possibilités de temps partiel
  • Prise en compte des contraintes familiales et des situations personnelles, par exemple en cas de problèmes ponctuels liés à la garde des enfants

Développement

  • Un groupe de réflexion composé d’un réseau de femmes, afin d’identifier les besoins et les idées et de les faire avancer
  • SharePoint pour échanger sur tous les sujets liés à la diversité de genre

Aperçus

  • Coopérations avec des écoles et des établissements d’enseignement supérieur
  • Ateliers destinés aux lycéennes, qui découvrent sur place et en dialoguant avec les collaborateurs ce qu’offre le monde professionnel des STEM et quelles sont les activités possibles chez NORD

Qu'est-ce que les STIM ?

STIM est l’acronyme de Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques. Ces domaines sont considérés comme essentiels à la croissance économique, à la productivité et à l’innovation. Il est donc jugé indispensable d’assurer une nouvelle génération de talents et de combler le « déficit en STIM ». Selon le rapport de printemps 2026 sur les STEM, il manque actuellement (au 30 septembre 2025) 133 900 professionnels dans le secteur des STIM en Allemagne.

Quel est le pourcentage de femmes dans les métiers des STIM ?

Selon le rapport de printemps 2026 sur les STIM publié par l’Institut allemand d’économie, environ 7,19 millions de personnes sont employées dans le secteur des STIM (au 30 septembre 2025). Bien que le nombre absolu de femmes employées dans ce secteur augmente régulièrement, leur part — à 16,5 % — reste très faible.

Quel est le pourcentage de femmes chez NORD ?

NORD emploie au total 226 femmes à Bargteheide. Elles représentent 20 % de l’effectif total. Ce chiffre correspond presque exactement à la proportion observée au sein de l’ensemble du groupe NORD (1 033 femmes ; 20,15 %). Bien que cette proportion soit courante dans le secteur, NORD s’est fixé pour objectif, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, d’augmenter encore la proportion de femmes.

Retour à la vue d'ensemble