Hedinn

Motorredutores da NORD DRIVESYSTEMS em alto mar.

O sistema de produção da farinha de peixe “Hedinn Protein Plant (HPP)” é um dos mais modernos do tipo, usado em uma embarcação da frota pesqueira da Alemanha em alto mar. As soluções de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS fornecem os mais altos níveis de confiabilidade para manter as máquinas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A pesca em alto mar é comumente associada a longas viagens que as embarcações precisam suportar. Muitas vezes, leva até cinco dias antes de chegaram nas áreas de pesca. Podem levar até quatro semanas antes de voltarem os barcos ao porto. Uma tecnologia confiável é indispensável, que garanta um funcionamento bom e suave.

Atualmente, as embarcações são equipadas com as tecnologias mais recentes e graças ao seu projeto “perfurante” costumam ser muita mais eficientes e criam um ambiente mais agradável do que em antigas embarcações. Eles também são equipados com uma fábrica de processamento de peixes completamente automática, os peixes vão diretamente para a filetagem e embalagem no final da produção, prontos para o consumidor final. Todos os estágios do trabalho — limpeza, corte, embalagem e ultra congelamento — são feitos em alto mar. Uma das fábricas dos navios possui a bordo o inovador “Hedinn Protein Plant (HPP)” um sistema de produção da farinha de peixe do fabricante islandês Hedinn.

Tecnologia Inovadora

Hedinn foi fundada em 1922 em Reykjavik e se especializou na construção de plantas e máquinarios. Tradicionalmente, a empresa tem uma forte ligação com a indústria pesqueria islandesa, mas tambem fornece soluções para outros setores da indústria. A empresa tem um forte foco em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, Hedinn é um fornecedor de vendas e serviços para a divisão marítima da Rolls-Royce da Islândia.

A Hedinn é um importante parceiro da modernização da produção convencional de óleo de peixe e carne de empresas na Islândia. Com a pioneira “Hedinn Protein Plant (HPP)”, a empresa elevou a indústria para um novo nível. Devido ao seu projeto especial, a HPP é muito superior às plantas convencionais em relação à economia e eficiência. Simplificando o processo de fabricação, reduzindo o consumo de energia e água. Graças ao seu ‘design’ compacto requer um espaço menor para armazenamento. Além disso, as máquinas Hedinn são totalmente automatizadas e permitem a operação em baixa temperatura, bem como o processamento de toda matéria-prima, incluindo vísceras. Por essas propriedades, a HPP tem uma grande demanda tanto em terra, quanto no mar.

Em Alto Mar

Atualmente, quatro HPP (Hedinn Protein Plants) estão em operação no mar. Uma das duas embarcações de pesca está equipada com um “HPP-2000 Marine”, a planta opera 24 horas por dia, 7 dias por semana e processa 50 toneladas de matéria-prima diariamente. No total, durante a viagem, mais de 1.000 toneladas de peixe são pescados. Alguns estágios de processamento requerem o uso de roscas transportadoras, secadores e bombas. Eles são acionados por redutor cônicos e de eixos paralelos da NORD DRIVESYSTEMS. Einar Már Adalsteinsson da Hedinn explica a razão por escolherem o especialista em acionamentos de Bargteheide: “Durantes longas semanas no mar, é importante ter um sistema funcional a bordo. Interrupções da produção devem ser evitadas. Contudo, se houver um problema, as peças de reposição devem ser rapidamente fornecidas e um serviço global de atendimento ao cliente deve ser garantido. A NORD DRIVESYSTEMS está presente no mundo inteiro — portanto, está sempre próxima do navio, onde quer que ele esteja. Uma rede de serviços especial que atende 24h por dia também garante que até mesmo um motorredutor completamente montado esteja disponível para substituição em um curto período.'

Rede Mundial

A NORD DRIVESYSTEMS é um dos principais fornecedores do mundo da tecnologia de acionamentos elétricos, mecânicos e eletrônicos e possui filiais em 36 países, bem como representantes de vendas em outros 61 países. Essa rede de vendas e serviços, intimamente interligada, garante um curto prazo de entrega e atendimento ao cliente. Como fornecedor de sistemas, a NORD DRIVESYSTEMS fornece uma ótima combinação de acionamentos, que consiste em um redutor, um motor e um inversor de frequências. Os redutores são potentes, confiáveis, robustos e compactos. Além disso, são extremamente eficientes, possui uma excelente confiabilidade e vida útil na operação. A operação, instalação e manutenção simples também os tornam muito fáceis de usar. Por isso, os acionamentos NORD são ideais para uso no mar.

Outros dois aspectos muito importantes para a Hedinn: Eficiência energética e higiene. “A construção inteira da Hedinn Protein Plant foi projetada para a maior eficiência e menor consumo de energia. Por exemple, o ar aspirado é reciclado e usado novamente”, explica Adalsteinsson. As unidades de redução não são exceções. Os motorredutores cônicos e de eixos paralelos da NORD operam no mais extremo nível de eficiência com um consumo de energia reduzido, portanto, reduzem os custos operacionais graças a sua alta eficiência.

Limpeza

A planta de produção de farinha de peixe precisa ser higienizada em intervalos regulares. Para isso, uma névoa de água é borrifada na sala de operação. Claro, isso eleva a umidade em valores muito altos – não sendo exatamente as condições mais favoráveis para os redutores. A classe de proteção IP66, os furos de condensação, o revestimento especial, os eixos em aço inoxidável e o projeto de fácil lavagem com os motores de superfície lista são justamente os opcionais que aumentam a vida útil dos redutores e facilita o processo de higienização. Em combinação com um óleo alimentício compatível e os tratamentos de superfície especiais em conformidade com a FDA, o processamento dos peixes cumpre com os exigentes requisitos da indústria alimentícia.

De Marinheiro a Marinheiro

Antes de ir par ao mar, a Hedinn já ganhou experiência em terra com as soluções de redutores da NORD DRIVESYSTEMS. “Os resultados foram tão positivos que decidimos também usar a tecnologia de acionamentos NORD para os projetos no mar” disse Adalstensson. Enquanto isso, os motorredutores NORD vem demonstrando sucesso dentro das condições de navegação. De marinheiro para marinheiro – os acionamentos NORD vem compartilhando essa vocação com a Hedinn Protein Plant. A operação da HPP em terra tem sido bem-sucedida por muitos anos. Eles foram ao mar pela primeira vez em Julho de 2017 na embarcação de pesca Sólberg. Atualmente, uma segunda embarcação possui uma HPP a bordo e estão construindo e planejando outros navios para a planta. Graças a operação altamente confiável,  seguro e a alta disponibilidade e eficiência energética, os motorredutores da NORD DRIVESYSTEMS também estão a bordo.

Motorredutores de Engrenagens Cônicas UNICASE

Redutores de engrenagens cônicas com carcaça robusta e alta relações de redução

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Elevada relação potência/peso
  • Baixa necessidade de manutenção e longa vida útil
  • Alta capacidade de carga radial e axial

Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso graças à carcaça de alumínio

Encontre mais informações aqui: