Torresol

Motoriduttori resilienti che si muovono in direzione del sole

L'impianto solare termico Gemasolar in Spagna si basa su 5.300 durevoli sistemi di trasmissione NORD che servono una serie di eliostati che localizzano il sole: ruotando e inclinandosi, questi specchi garantiscono una riflessione massima della luce solare su una torre al centro dell'impianto.

torresol_case_study_tower

Torresol

Cliente

Focus sul cliente

torresol_case_study_product

Torresol Energy Investments, S.A., è stata fondata nel 2008 come joint venture tra il gigante spagnolo dell'ingegneria SENER Ingeniería y Sistemas e Masdar, impresa energetica innovativa di proprietà statale con sede ad Abu Dhabi. Torresol si concentra sulla costruzione, il funzionamento e la manutenzione di impianti CSP (""Concentrated Solar Power""), oltre a sviluppare ulteriormente la tecnologia del solare termico. L'azienda dispone di impianti operativi e progetti in corso nella regione del Mediterraneo, del Medio Oriente e negli Stati Uniti.

Focus sul progetto - Con una potenza nominale complessiva di 19 MW, la produzione netta di elettricità prevista da Gemasolar è di 110 GWh all'anno, abbastanza per rifornire circa 30.000 famiglie e per ridurre le emissioni di CO2 di circa 40.000 tonnellate l'anno. NORD DRIVESYSTEMS ha dotato ciascuno dei 2.650 eliostati di un paio di unità, per un totale di 5.300 motoriduttori NORDBLOC.1. Progettati per un funzionamento affidabile in condizioni difficili, consentono regolazioni precise e continue di ogni specchio per seguire al meglio il percorso del sole.

Progetto

La sfida del progetto

torresol_case_study_plant

La centrale elettrica Gemasolar nel sud della Spagna è una delle prime nel suo genere: si sviluppa su una superficie di 185 ettari, dove una vasta serie di elementi a specchio concentra i raggi solari su un'area di assorbimento posta alla sommità di una torre centrale. Un liquido speciale passa attraverso questa sezione della torre, assorbendo l'energia termica concentrata nota anche come ""Concentrated Solar Power"" (CSP). Il flusso riscaldato fluisce poi attraverso uno scambiatore di calore dove viene raffreddato nuovamente, e il vapore acqueo risultante aziona una turbina a vapore che alimenta un generatore. Il sistema permette inoltre di deviare una parte del flusso ad un serbatoio per la produzione di energia dopo il tramonto.

Che luce sia. - Gli specchi sono progettati per ruotare e inclinarsi in modo da garantire la maggiore riflessione di luce possibile sulla zona della torre designata - dall'alba al tramonto, fino a quando il sole rimane nella linea visiva dello specchio. Ogni eliostato deve ovviamente essere regolato più volte nel corso della giornata, poiché solo specchi posizionati in modo ideale catturano la massima potenza luminosa e termica.

Giganti ingombranti. - Date le dimensioni, il peso e la forma di queste unità a specchio, ciascuna di esse dipende da un'unità di azionamento potente, robusta e resistente per garantire un monitoraggio efficace del sole. In aggiunta, tutte le apparecchiature qui utilizzate devono tollerare l'esposizione a temperature ambientali estremamente elevate. Inoltre, ogni eliostato ha una superficie piana di circa 120 m², che lo rende marcatamente sensibile ai forti venti e burrasche che inevitabilmente si verificano di volta in volta in questa regione.

Soluzione

Soluzione applicativa

torresol_case_study_sunset

Gli eliostati presso lo stabilimento Gemasolar sono dotati di resistenti motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS serie NORDBLOC.1, dimensione 5. Due di questi motoriduttori servono ciascuna unità a specchio, permettendo spostamenti lungo due assi e consentendo di monitorare con precisione il percorso del sole. Il design dei riduttori NORDBLOC.1 non solo non utilizza fori supplementari per il montaggio, ma fornisce anche una serie di altre caratteristiche e vantaggi straordinari in applicazioni particolarmente impegnative, incluse ad esempio

  • dimensioni particolarmente grandi del cuscinetto,
  • disposizione dei cuscinetti sfalsata,
  • tolleranza maggiore per le forze trasversali,
  • tolleranza maggiore per le forze assiali e
  • lunga durata dei cuscinetti.


Resistente, leggero, flessibile. - Gli alloggiamenti in alluminio dei riduttori non hanno bisogno di verniciatura in quanto forniscono da subito una protezione resistente e naturale contro la corrosione. Sulla base di progetti ottimizzati FEM, questi modelli sono notevolmente più leggeri dei riduttori della generazione precedente, ma al contempo più robusti. Hanno dimostrato di fornire prestazioni affidabili in condizioni avverse quali temperature ambientali elevate. In caso di requisiti ancora più impegnativi, ad esempio per il funzionamento in zone a rischio di esplosione, possono essere fornite su richiesta le versioni ATEX di qualsiasi tipo. Gli utenti possono optare per il montaggio conveniente di un motore diretto o possono ricorrere ad adattatori IEC molto corti, poco ingombranti e leggeri. La ventilazione è assicurata in tutte le posizioni di montaggio.

Scarica il PDF

Case_study_download_teaser

Scarica il PDF del caso di studio TORRESOL qui Scarica | PDF (496 KB)